处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

联发科首款4G真八核MT6595技术解析

联发科首款4G真八核MT6595技术解析
来源:集微网 时间:2014-07-08
  深圳的天气依旧孩子气,早上阴雨弥漫的天空,下午的太阳便晒的人发晕。潮湿的空气让我想起南美正在进行时的世界杯,初次受邀参加联发科MT6595的解析会,心情无比激动,终于不再坊间传闻,听听联发科的技术专家详细介绍这款芯片

初闻MT6595应该在去年底真八核MT6592发布会的时候,一直传闻MT6595是MT6592的LTE版本。今年2月联发科宣布MT6595是首款采用ARM新款内核架构Cortex-A18的全球款真八核4G LTE智能手机单芯片方案。这次联发科的技术人员详细的解析了MT6595的几个特点,让我们来一起看看吧。

▲MT6595技术的突破   

根据联发科给出的资料显示,MT6595整合ARM Cortex-A17 CPU,主频达2.2GHz,四个Cortex-A17+四个Cortex-A7,采用ARM big.LITTLE架构,八核可以同时运转,采用PowerVR Series6的GPU,支持五模LTE和超过30多个频段,兼容TD-LTE/FDD-LTE网络。
其支持H.265硬件编解码,支持超高清视频播放和录制,支持24位192kHz Hi-Fi品质音频的编解码,具有高性能DAC-to-HP表现和大于110dB信噪比的性能,支持20MP像素的照相机和超高分辨率WQXGA(2560x1600)显示控制器,搭配四合一无线连接芯片,首次支持802.11ac,以及包括GPS、GLONASS、北斗、Galileo和QZSS全球卫星导航(GNSS)定位系统。

据联发科技无线通信事业部产品规划总监李彦辑博士介绍,联发科在今年2月早发布4G真八核的样机,在市面上采用大小核架构的芯片中,MT6595先采用先进Cortex-A17 CPU,根据联发科的测试结果显示,它的性能比Cortex-A15好10%,功耗节省30%,比Cortex-A15更适合智能手机终端,主频达到2.2GHz,比市场上任何一个A15等级的CPU跑的更快,带给用户的体验将会得到全面提升;另外MT6595是首款集成4G真八核心处理器,集成度,性能更好,功耗更低;率先支持H.265硬件编解码,画质更高,影片体积更小,大约是H.264编码的60%,能够存储更多Ultra-HD视频。

▲4Kx2K视频实时缩放   局部细节不放过

智能手机的屏幕已经逐渐2K化,4K视频在电视上的播放意义远大于手机,但是我们使用手机的时间远远大于电视,那么4K视频在2K屏幕的手机上的播放意义看起来并不大。为了解决这个问题,联发科提供了4Kx2K视频实时缩放功能,能够让你在播放视频的过程中,随时查看视频中的每个细节,不放过任何一处。
此次推出的MT6595支持超高清4K H.265硬件编解码,能够实现4K视频的录制和播放,解决了4K视频片源的问题,同时它的实时缩放功能又让你能够在播放视频同时,随时查看细微的人物表情和动作,给生活带来更多乐趣。现场联发科的产品经理演示了这一功能,一部手机拍摄的H.265编码的4K视频,长度5分钟,大小在800M左右(若采用H.264编码视频大小将是1.7G),画面超级清晰,在播放同时随时放大,视频播放不停止,流畅度不错。

这一功能固然不错,但录制视频的体积仍旧不小,对于智能手机来说是个挑战。若能够上传到云端或者分享到优酷、搜狐等视频网站则更好,这样相信会有更多的4K超清微电影的出现,给整个视频产业带来全新的升级体验。搜狐视频H.265体验厅目前已经建好,希望能够与联发科合作推出更多的微电影,实时缩放还能帮助拍摄者通过手机检验录制的效果,效果化的减少拍摄时间,是不是从侧面解决了4K视频片源的问题呢?

▲联发科首创CorePilot异构计算技术

联发科运算平台技术开发总监林宗姚先生详细了介绍了CorePilot异构计算技术。

联发科是首先推出支持非对称异构多任务技术(HMP)产品的公司,大小核搭配的多核异构计算和CPU/GPU异构计算正在成为智能移动平台的趋势。联发科在异构计算方面处于地位,相比较ARM的big.LITTLE模式,HMP技术能够运行大小核中的任何一核,平衡各个CPU核心的工作负荷,灵活度、性能、效率、执行困难均高于其他模式。首创的CorePilot技术不仅支持大小核异构计算,还能灵活的控制CPU和GPU间的协同工作,达到化运算平台的效果。
不同于普通的异构计算,CorePilot除具备异构计算能力外,还采用了先进的异构调度算法及自调式温控技术(Adaptive Thermal Management:ATM)和动态功耗管理技术(Interactive power magagement:IPM),其中ATM技术在特定的范围内动态调节功耗预算,进而获得10%的性能提升,而IPM技术则在动态电压和频率调节模块能够根据任务的轻重,自动调节处于运行状态CPU核心的频率和电压,而CPU热插拔模块则能够根据需要开启/关闭CPU核心,从而显著降低CPU产生的热量和能耗。通过ATM和IPM与HMP技术的整合,CPU的能耗降低70%。这是联发科自主研发的技术,为了与其他软件开发商兼容,将这一技术放在软件的低层OS kernel中,软件开发商不用为这一技术更改任何一行代码。
林宗姚先生为大家带来一个CPU重调度应用举例,如图所示,在ATM的介入中,CPU能够保证的能耗比。而在CorePilot的Demo演示中,以使用CorePilot技术时为100%计算,只开大核时性能为105%,温度却达到69度,而只使用小核则性能仅为65%,温度为42度,在大小核一起开的时候温度仅为55度,MT6595的CorePilot技术实现了性能和温度的比。

下图的例子可以显示联发科如何做到功耗比的。
浏览网页、查看邮件的时候,大部分只用小核,偶尔使用下大核,GPU也只是偶尔使用下。
在打开游戏的时候,GPU处于常开的状态,大部分时候仍然仅用到小核,大核用到的时间并不多。


▲联发科跨平台技术

目前做跨平台技术的公司越来越多,但是联发科是全世界同时拥有电视、手机和平板产品线的半导体公司,跨平台的应用能够让终端消费者拥有更佳的使用者体验。联发科跨平台可支持Android、iOS和Linux等操作系统,浏览器方面支持Chrome、Safari、IE等等。
联发科的跨平台技术是在现有技术平台的基础上,仅需要匹配成功便能够通过主动邀请的方式,提供一个更简单更直接的开发环境。但是遗憾的是在电视端仍然是需要增加某些器件才能够实现,也就是在公众场合的电影上仍不能使用这一功能。

▲总结

大家关心的联发科何时将CDMA整合到Modem中,李彦辑先生表示预计会在明年上半年实现,届时Modem将支持六模,Soc产品预计会在2015年推出。在Cat6的计划方面,李先生表示联发科还在密切观察中,具体时间尚未决定,可能在下一代的Modem中会尝试。由于此次只是介绍了联发科的几项新技术,所以MT6595的跑分结果尚不得知,我们只能期待7月15日联发科正式的发布会才能知晓。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。