处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013车用MEMS市场排名 日系受累汇率下跌

2013车用MEMS市场排名 日系受累汇率下跌
来源:EEWORLD 时间:2014-07-03

    根据IHS公司报告显示,在车用传感器市场,博世仍然位居,其2013年车用MEMS传感器的收入为7.4亿美元,三倍于其竞争对手日本电装,相比2012年的6.53亿增长了13.3%。博世提供的传感器包括加速度、陀螺仪、压力传感器、流量传感器等。

    “尽管博世仍然排名,但其与竞争对手也在奋起直追,除了电装和松下因为汇率原因有部分下滑之外,Sensata、ADI和英飞凌都有不同程度的增长。”IHS MEMS和传感器首席分析师Richard Dixon表示。

    十大供应商年收入达到了21.8亿美元,占市场总额的88%。全球车用MEMS传感市场年增长3%,总值24.7亿美元。增长主要来自安全相关业务,包括ESC电子稳定控制系统、TPMS胎压监测器,单价降低使市值增幅并不明显,但出货量年均成长为13%。

    电装依然是排名第二的MEMS传感器供应商,产品主要涉及供暖通风和空调系统。尽管电装的总收入急剧下滑了21.3%至2.33亿美元,但主要原因是日元的贬值所致,其他同病相怜的公司还包括陀螺仪供应商松下(年收入1.66亿)、ESC供应商村田以及导航供应商Epson Toyocom。

    Sensata年销售额2.17亿排名第三,飞思卡尔排名第四、之后是ADI和英飞凌。

    ADI增长主要来自安全气囊加速度计,英飞凌则是胎压监测市场。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。