处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

京东方:技术创新升级 国际化进程提速

京东方:技术创新升级 国际化进程提速
来源:中国电子报 时间:2014-06-30

    半导体显示产业作为我国战略性新兴产业的重要组成部分,也是推动电子信息产业发展的核心基础。近年来,我国不断加大半导体显示产业发展力度,投资建设了多条高世代液晶面板生产线和AMOLED等新型显示器件生产线,中国大陆逐步成为的显示面板生产基地。京东方集团董事长王东升认为:“显示产业的生存关键就是快速而持续地提升性能。不仅在低成本制造方面,中国大陆的高性能面板研发也将在全球扮演重要角色。为此,京东方正在转变成为更加全球化的公司。”为了实现我国显示产业全球化的目标,以京东方为代表的半导体显示厂商不断创新观念、技术和应用,国际竞争能力日益增强,持续推进我国半导体显示产业做大做强。

高性能显示器件供不应求  大陆前瞻布局

    根据DisplaySearch提供的数据,过去5年中国大陆FPD产能的复合年增长率为51%。随着中国大陆不断加大液晶面板生产线的投资力度,预计到2015年中国大陆FPD的产能将占全球21%以上。

    在王东升看来,每36个月显示面板性能须提升一倍以上,以维持一个既有价格水平,他称其为“生存定律”,如今这一周期还在缩短。对于中国大陆液晶面板产业而言,要想更好地发展,必须持续提升显示面板的性能。

    随着互联网技术,特别是移动互联的发展,市场对显示产品性能提升提出更高要求,大大刺激了TFT-LCD的技术进步。DisplaySearch数据显示,到2020年,全球显示屏仍将保持4.1%的年复合增长率,其中高性能a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD、LTPS AMOLED、Oxide AMOLED等显示器件将保持两位数的增长。

    面对如此大的市场发展空间,中国大陆面板厂商开始投资一些工艺和产品技术较高的面板生产线。随着京东方重庆、合肥、鄂尔多斯生产线的投资建设,如今中国大陆厂商不但可以生产高性能a-Si TFT-LCD显示屏,也可生产LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD和AMOLED等新型显示器件。据统计,2014年中国大陆新投产显示面板工厂有4座,其中包括京东方2座。2014年中国大陆在建8.5代工厂有2座,其中京东方1座,将于2015年下半年投产。

    中科院院士欧阳钟灿在接受《中国电子报》记者采访时说:“尽管中国大陆产能持续扩大,但是随着全球新市场应用的拓展,高性能显示产品仍将供不应求。从国家战略性新兴产业中长期发展战略考虑,需要进一步对氧化物、低温多晶硅、有源有机电致发光、柔性显示等新型半导体显示技术攻关和产业化给予支持,从而推动中国大陆市场应用创新和技术创新,增强平板显示产业链整体竞争力。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。