处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED灯具做CE认证的必要性

LED灯具做CE认证的必要性
来源:电子工程世界 时间:2012-08-13
LED 灯具CE认证检测,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险,特别提示, CE认证 必须在欧盟授权的公告机构办理。这些风险包括:

· 被海关扣留和查处的风险;

· 被市场监督机构查处的风险;

· 被同行出于竞争目的的指控风险。

CE认证检测之LED灯具

LED灯具 CE认证检测项目(灯具产品都是一样的标准)主要检测点有以下五个方面:EMC-EN55015、EMC-EN61547、LVD-EN60598、如果是带整流器的LVD一般都做EN61347,EN61000-3-2/-3(测试谐波)。

CE是由EMC(电磁兼容)+LVD(低电压指令)组成。EMC又包括EMI(干扰)+EMC(抗干扰),LVD通俗来讲也就是SAFETY安全,一般低压产品AC小于50V,DC小于75V可以不做LVD项目。低压产品就只用测试EMC,出CE-EMC证书,高压产品需要测试EMC与LVD,出两份证书与报告CE-EMC CE-LVD。

EMC(电池兼容)--EMC测试标准(EN55015,EN61547),测试项目包括以下几个方面:1.radiation辐射 2.conduction传导3.SD静电4.CS传导抗干扰5.RS辐射抗干扰6. EFT脉冲。

LVD(低电压指令)—LVD测试标准(EN60598),测试项目包括以下几个方面:1.故障(试验)2.撞击3.震动4.冲击5.电气间隙6.爬电距离7.电击8.发热9.过载10.温升测试。

CE是代表该产品已符合欧洲的安全/健康/环保/卫生等系列的标准及指令的标记。在欧盟市场上销售的所有产品都要强制性做CE的认证。