处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

技术帝:分分钟搞懂无线通讯技术NFC

技术帝:分分钟搞懂无线通讯技术NFC
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-06-24
  • 什么是NFC?

    NFC,全称Near Field Communication,即近距离无线通讯技术。NFC技术由飞利浦公司和索尼公司共同开发的一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、便携式电子产品以及PC和智能控件工具间进行近距离无线通信。

    它可以理解为一种类似蓝牙的功能,但相比蓝牙,NFC在功能实现方面更为简单,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。但是在现实中,NFC具体可以实现什么功能,相信也是广大消费者用户为关注的一点。

    NFC发展历史

    NFC功能主要被手机所应用,在近几年开始流行,但起源却要从2003年说起。当时的飞利浦和索尼两家公司计划基于非接触式卡技术发展一种与之 兼容的无线通讯技术。因此,飞利浦派了一个团队到日本和索尼的工程师一起闭关开始研发这种技术。三个月两家公司联合对外发布了研发成果,既一种可兼容当前 ISO14443 非接触式卡协议的无线通讯技术,并取名为NFC(Near Field Communication)。

    而为了推动NFC的发展和普及,2004年由飞利浦、索尼和诺基亚共同创建了一个非赢利性的行业协会——NFC Forum,旨在促进 NFC 技术的实施和标准化,确保设备和服务之间协同合作。NFC Forum在全球拥有数百个成员,包括:NOKIA、SONY、 Philips、LG、摩托罗拉、NXP、NEC、三星、atoam、Intel、其中 中国成员有魅族、步步高、vivo、OPPO、小米、中国移动、华为、中兴、上海同耀和台湾正隆等公司。

    NFC原理信息

    原理方面,NFC通过备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。该模式和红外线差不多,可用于数据交换,只是传输距离较短,传 输创建速度较快,传输速度也快些,并且功耗低。在具体使用方面,用户可将两个具备NFC功能的设备链接,实现数据点对点传输,如下载音乐、交换图片或者同 步设备地址薄。

    在技术方面,NFC与蓝牙的功能非常相像,都是短程通信技术,而且都被集成到移动电话。但NFC不需要复杂的设置程序。因此,NFC也可以简化 版的蓝牙功能。但其速度却不如蓝牙。NFC的数据传输量 424 kbit/s 远小于 Bluetooth V2.1 (2.1 Mbit/s)。

    NFC正式投用

    自2003年NFC问世以来,就凭借其出色的安全以及使用方便的特性得到众多企业的青睐于支持,因此,在2005年,国的乔治亚州的亚特兰大菲利浦斯球馆,Visa和飞利浦就开始合作进行主要的NFC测试。随后法国、台湾在同年也进行了相关应用测试。

    直至2007年,在中国也正式开始了NFC的测试项目,而测试地点包括了北京、厦门、广州在内的数个城市。测试设备则是由诺基亚推出内置NFC 芯片 的诺基亚6131i机型。这款手机预下载了一项可以在市政交通系统使用的交通卡,使用该手机,用户只需开设一个预付费账户就可以购买车票和在某些商场 购物。由于中国市场潜力巨大,NFC在中国测试时期,就有上千万消费者加入。因此,这一年也被称之为NFC的”应用启动“之年。

    NFC在中国火爆并成功推广后,相关NFC的设备也层出不穷,除了支持NFC的手机之外,在2011年,黑莓手机制造商RIM和安全门禁卡、读 卡器提供商HID Global宣布,RIM的一部分新产黑莓手机将配备HID Global的iCLASS数字证书。配置NFC的黑莓Bold和Curve型号的手机都能兼容HID Global的iCLASS读卡器,这些读卡器被广泛用于建筑门禁系统、学生ID读卡器、追踪员工签到和出勤。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。