处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中国电阻器行业的现状和未来

中国电阻器行业的现状和未来
来源:华强电子网 时间:2012-08-10
在人民币升值和全球经济危机的背景下,电阻器厂家要面对生产成本上升与产品价格下降的双重压力,近年来的激烈竞争也压缩了厂家的盈利空间。当世界经济环境动荡不安,市场需求预期会出现下滑,产品销售也将受到更深远的影响。尽管前景堪忧,但业内厂家依旧看好行业发展,因为全球消费电子、通信、汽车、计算机和军用产品对电阻器的需求不断增加,让他们拥有乐观的资本。目前,中国在世界电阻器产业处于地位,根据中国 电子元器件 行业协会的数据估算,2008年中国电阻器总产量为7080亿只,较2005年的4100亿只有巨幅的增加,当时已占到全球总供应量的三成。从2005年起,中国的电阻器生产规模以每年20%的速度高速增长,该协会预计2009年的总产量将达到8500亿只。

中国的电阻器产业在国家“十五计划”(2001~2005)期间获得长足发展,在2001年“入世”以后,通过开拓国际市场、增强产品研发等途径,努力巩固在全球电阻器市场的地位。

片式电阻需求看涨,0603为电阻主力

目前,中国片式电阻占到电阻器总产量的85%。为了从不断上升的市场需求分得一杯羹,越来越多的厂家扩大片式电阻的生产规模,将生产重心转向片式产品。可以预见在未来数年内,片式电阻将继续领衔中国本地的电阻器生产。在全球的移动通信、电脑及周边、消费数码和汽车电子等产业对片式电阻需求的驱动下,中国本地供应商对这类电阻器十分看好,尤其是便携电子设备对小型电阻需求不断上升,小型化电阻的前景可期。

国产片式电阻器尺寸各异,用于消费电子、IT和通讯产品的0603片式电阻器是当前中国本地电阻器的主力,小型化的潮流趋势将刺激0402等更小尺寸片式电阻的生产。鉴于这样的市场需求,厂家预计0603以及0805、1206等大尺寸电阻的产量在未来几个月会有所下滑。

0402片式电阻在手机、MP3、 MP4播放器 、数码相机、便携式数码摄像机、便携式GPS设备和 笔记本电脑 等电子产品中的使用频率越来越高。随着手机等数码设备的日趋小型化,制造商认为在这些电子产品上所使用的片式电阻中,有八成为0402型。

中国本地各厂家还打算开发0201电阻,研发动力不仅来自新一代手机、MP4播放器和RF设备需求增加,更因为它们可以带来更多利润。少数供应商会在2009年对0201片式电阻进行试生产。

除片式电阻外,中国本地厂商还主要生产插件型电阻,这类电阻被广泛用于消费电子产品、工业设备和儿童玩具。插件电阻还将继续用于大功率领域,因为片式电阻还不能支持功率在3瓦以上的应用环境。因此,无论片式电阻竞争如何激烈,插件电阻市场仍将保持稳定。据飞利浦预测,全球电子市场将有38.4%的增长,大幅提高了对插件型元器件的需求量。此外,随着来自航空、航天和军事领域的需求上升,中国的 金属膜电阻 产量也将增大。