处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

二季度全球平板市场回升+苹果增长近七成

二季度全球平板市场回升+苹果增长近七成
来源:华强电子网 时间:2012-08-10
根据互联网数据中心IDC统计显示,第二季度全球平板市场有所回升。苹果产品强大的销量让全球平板市场较去年同比增长了66.2%。尤其是一季度苹果公司iPad所创下的记录推动全球平板市场产生了比预期更好的结果。

根据IDC公司的《全球每季度媒体 平板电脑 和电子阅读器跟踪》报告(Worldwide Quarterly Media Tablet and eReader Tracker)显示,全球季度平板电脑的出货量是1870万,二季度增长了33%,达 2500 万台。较去年同期增长了66.2%。

报告还显示, 苹果公司 在平板领域仍处于地位,出货量从季度的1180万增长到了1700万。目前苹果占有的 市场份额 已经达到了68.2%,去年同期其市场份额为61.5%。

同时, 三星电子 也有强劲的增长,出货量从一年前的110万增长到了240万,从而占据了9.6%的市场。亚马逊则在季度的低迷之后有所反弹,出货量目前为120万台,此外华硕也有增长,出货量为85.5台。只有排名第五的宏基的年度销量有所下降,二季度宏基的出货量是385458台,而去年同期其销量是629222台。

“三月份时,苹果以iPad的强力上市占据优势,并以总销量成为本季度畅销的平板产品,甚至超过了去年第四季度印象深刻的记录,”移动连接设备 Mobile Connected Devices调研主管汤姆-麦尼利(Tom Mainelli)指出:“绝大部分消费者继续追捧iPad,胜过了其它的竞争对手,从中苹果公司看到了以垂直的市场教育为中心的契机。由于趋于成熟的市场中早期设备的影响,iPad的总销量在开始减缓,然而其它类型市场的增长仍然还很明显,从而能够弥补成熟市场增速放缓带来的影响。”

据IDC预计,平板市场的竞争空间在 2012 年下半年将持续加热,“加上亚马逊的主流产品已开始逐渐趋向苹果的产品,我们还期待微软Windows 8和基于Windows RT的平板产品在10月后期的涌入,” IDC客户端和显示器研究项目副总裁鲍勃奥唐纳(Bob O"Donnell)表示:“如果有可能,在这个假日的季节,消费者们将会有很多的选择。消费者们已被亚马逊和谷歌版本的 Android 的差异或者Windows 8同Windows RT的区别所困惑,因而很容易默认苹果就是市场的。”