处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果在密谋 未来必用显示技术探秘

苹果在密谋 未来必用显示技术探秘
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-06-19
  • 1.固体光源 QLED为何横空出世.

    之前有消息传出,苹果新显示设备可能会采用QLED技术,这是一种什么样的技术呢?相比于OLED、全息投影、裸眼3D,QLED似乎更加的陌生。其实后面这些显示技术虽然概念够炫,但是实际的推广还是很成问题的。虽然看上去只是与OLED与有一字之差,但是QLED的潜力更加的巨大,也适合未来显示的发展趋势。今天我们就来谈谈这种神秘的显示技术,看看它有什么能力取代OLED技术。

    苹果在密谋 未来必用显示技术探秘

    OLED之前我们谈过了很多,目前有手机屏幕采用了这种面板,对这种显示技术的感兴趣的朋友可以点击:OLED显示器为何迟迟不出现?进行了解,本文的主角QLED和OLED些类似,但是QLED更有前景,接下来我们就进入QLED的世界。

    QLED到底新在哪里?

    QLED的全称为Quantum Dot LED,中文即为量子点发光 二极管 ,其核心成像材料和OLED不同,我们知道OLED是采用小分子有机发光材料来成像的,而QLED的神秘之处就是量子点了,其和有机发光材料不同。量子点是由锌、镉、硒和硫原子组合而成,这些量子点的体积非常的小,是一种只有粒径不足10纳米的颗粒,甚至比有些细菌还小。每当量子点受到光或电的刺激,量子点便会发出不同的有色光线,这就是QLED发光原理了。技术人员会采用不同的材料来形成量子点,这样就可以得到不同的光线。核心材料的不同,也催生出QLED的一些优势,下文我们会谈到。

    苹果量子点显示的专利

    谈QLED,就不能忽略LED和OLED,其实我们可以发现这三者的本质都是半导体发光器件,LED是利用电子和空穴复合释放能量发光的原理,这种技术发光的颜色较为单一,并且致命的缺憾是LED发光器件的体积较大,因此无法实现细腻的成像,因此只能在照明领域,以及室外远距离观看的大屏作为成像器件,又或者在液晶显示器中作为背光来使用,无法代替液晶显示。OLED也可以成像,但是生产的流程较为复杂难以控制,成本问题也一直解决不了,因此拓展显示之路的重担就落在了QLED的身上。那么OLED都有什么创新之处呢?

    量子点显示的本质是半导体

    QLED利用量子点这种纳米级别的材料来发光,体积更加的小巧,正是未来发展的趋势。因此体积小就是QLED创新之处;第二则是QLED采用自发光的技术,因此成像的方式省去了背光的环节,让成像更简单;此外纵观影像的历史,成像光源从蜡烛到灯泡,再到如今的固体发光器件,这是一条前进的道路,QLED也是符合这条发展规律。这些都是QLED的创新之处,此外它还有不少的优点,我们接下来就一一的盘点一下。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。