处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

柔性电路板需求上升,FPC连接器强调高密度集成、高可靠性

柔性电路板需求上升,FPC连接器强调高密度集成、高可靠性
来源:国际电子商情网 时间:2012-08-09
美国电子行业信息咨询机构Prismark公司的调查数据显示,2011年全球 FPC ( 柔性电路板 )的产值达到92亿美元,占整个 PCB 份额的16.6%;预计至2016年,全球柔性电路板产值将达到132亿美元,年复合增长率为7.5%,成为PCB行业中增长快的子行业之一,且在PCB总市场中的占有率进一步上升到18.4%。柔性电路板的需求上涨主要来自于智能手机、平板电脑、触控产品等消费类电子的强力驱动,此外,FPC在高端电子产品(汽车电子、医疗电子等)中的用量比重也越来越大。

作为柔性电路板的一个功能部件, FPC连接器 在以智能手机为代表的电子设备迅速向小型化方向发展的背景下,已是目前消费类电子设备内部采用柔性电路来连接电路板的主要连接方案之一,应用变得日益普遍。在汽车市场上,FFC/FPC连接器被大量用于GPS装置、LCD显示器、无线电装置,以及娱乐设备如DVD播放器等;在医疗方面,FFC/FPC连接器能够帮助实现手持式设备所需的微型化,包括病患监视器等;而在许多以轻量紧凑型设计为主要需求的军用和航天应用中,也开始使用到FFC/FPC连接器。

高密度集成和高可靠性是关键指标

事实上,FPC连接器的主要优势是能够高效地利用现有的空间,即PCB上的空间和外壳内的空间,除了节省成本之外,还推动了紧凑型高移动性设计,因而被广泛应用于众多电子设备细分市场中。FPC连接器的另一个优势则是能够为移动、活动部件提供互连,例如:数码相机的显示屏幕可以拉出来或灵活调节位置,而同时仍然与相机机身保持电气连接;或是翻盖、滑盖式笔记本电脑或移动电话的显示器和机身之间的连接等等。

从市场应用来看,现阶段FPC连接器以0.5mm 间距的产品为主,0.3mm间距的产品也已大量使用。总体而言,高度和管脚间距是FPC连接器未来两个主要的发展方向,特别是后者。例如在消费产品市场中,一方面,产品趋向小型化;另一方面,各种大量的功能模块不断被集成到系统中去,所需传输的信号也日益增多,这就需要更多的管脚,要求FPC连接器具有更多的触点数目,甚至更小的间距,以及更加小巧的外形,终达到高密度集成的目标。

除此之外,稳定、可靠性依然是FPC连接器重要的性能表现指标,它要求在设计上,无论是从塑胶模流、端子性能、正向力,还是FPC连接器的盖子,在产品量产前,设计师都应采用各种软件进行细致全面的分析,以确定其强度、结构,确保连接器的质量与设计上的可靠性。其次,在FPC连接器的制造流程上,由于采用了半自动甚至全自动组装、检测及包装流程,手工操作减少,因而也大大降低了可能引起的质量或其它一些问题。

顺应上述技术发展趋势,以欧姆龙、MOLEX、泰连电子( TE Connectivity )等为代表的主力厂商在实现FPC连接器高密度集成、高可靠性的同时,尽可能地为设计人员提供更多的灵活性和方便性。