处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

密度与营业收入大增,推动总体移动DRAM市场扩张

密度与营业收入大增,推动总体移动DRAM市场扩张
来源:电子工程世界 时间:2012-08-08

据 IHS iSuppli 公司的移动与嵌入存储市场报告,手机和平板电脑等产品中的移动DRAM芯片密度急剧增加,营业收入持续上升,彰显该领域在总体存储产业中的重要性,以及美光近收购尔必达的意义。

智能产品的兴盛,增强了移动DRAM的地位,今年其营业收入有望创下65亿美元的纪录,比2011年的58亿美元劲增12%。IHS iSuppli公司的拆解分析还证实,移动DRAM的平均密度在短短两年的时间内就有了惊人的增长。

例如,2010年第二季度手机的DRAM密度为2.28Gb,今年第二季度则增至5.85Gb。在平板电脑领域增幅更大,同期移动DRAM平均密度增加了三倍,从2.00Gb增至8.33Gb,如图2所示。

移动操作系统、流媒体应用和游戏需要更多的内存来处理复杂任务,推动移动DRAM领域取得令人瞩目的增长。多任务处理、媒体解码与压缩、数据同步化和后台运行等关键特点,都在推动DRAM需求增长。新型手机与平板电脑的移动DRAM密度提高,以满足这些需求。

移动DRAM的突出表现与总体内存产业形成鲜明对比。总体内存产业包括台式电脑与笔记本电脑使用的标准DRAM。由于PC销售落后于手机与平板电脑,今年标准DRAM营业收入的增长预计只有3%。虽然移动DRAM平均售价与总体内存产业一样不断下跌,但其价格保持相对坚挺,受到需求旺盛、供应基础较小和密度增长稳健等因素的支撑。

移动DRAM的重要性也体现在美国内存厂商美光7月收购日本破产同业尔必达上面。虽然今年季度这两家公司的DRAM营业收入相近,美光是7.59亿美元,尔必达是7.80亿美元,但尔必达的移动DRAM营业收入是2.18亿美元,是美光1.06亿美元的两倍。

这种差异凸显出尔必达的竞争优势。尽管财务陷入困境,但尔必达季度在12亿美元的 移动DRAM市场 的份额接近20%。预计未来几年移动DRAM将得到更加广泛的使用,这也是美光以25亿美元收购尔必达的重要考虑之一,尤其是美光准备反击韩国巨头三星电子与SK Hynix Semiconductor的优势地位。

IHS iSuppli公司认为,移动DRAM省电而且便携性越来越高,它对于移动设备生态系统极其重要。内存芯片也将继续提高效率,帮助实现卓越的产品功能,创造出更大的总体有效市场,下一台自然是用于新型超薄电脑之中。