处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔公布2014固态盘技术及市场战略

英特尔公布2014固态盘技术及市场战略
来源:EEWORLD 时间:2014-06-14

2014年6月12日,北京 —— 为帮助企业用户进一步提升数据管理效率及利用率、从容应对云计算和大数据挑战,英特尔公司于今天在京举办了2014英特尔固态盘媒体沟通会,在介绍其全新面向数据中心的PCIe固态盘的技术亮点并携手多行业终用户分享成功案例的同时,解读了2014年英特尔固态盘市场的战略,即在技术层面从SATA走向PCIe/NVMe,市场上从互联网走向传统行业用户。

从容应战 应对数据需求

随着大数据时代的到来,数据中被访问频度的那部分,即热数据,在容量上也在随着总体数据规模一同增长,这一势头,以及它对于读写的性能及延时的严苛要求,也奠定了企业级固态盘市场崛起的基础,并催生了用户对更高性能固态盘技术永无止境的追求。而在这场数据之战中,英特尔企业级固态盘产品也随着用户应用需求的变化不断发展、创新,实现了从SATA到PCIe接口标准的更新,制造工艺的不断改进,以及主控芯片的成功研发。

全面优化 实现性能飞跃

为了迎合企业级市场对于固态盘日益增长的需求,以及对其性能、可靠性方面的高标准严要求,英特尔专门设有数据中心产品家族,它和专业级别产品线,以及家用级别产品线构成了英特尔固态盘产品的全线战略布局。

至今,英特尔固态盘已经实现了从个人消费端到数据中心端的全面覆盖。而作为面向企业高端应用需求的主力、英特尔所有创新固态盘技术的集大成者,英特尔固态盘数据中心产品家族含有NVMe技术的PCIe固态盘的发布则为该产品家族又添一名大将。从SATA走向PCIe/NVMe也是英特尔固态盘在2014年为显著的创新举措。

为了满足人们对高性能、低延迟的数据中心存储解决方案的不断增长的需求,英特尔于6月3日发布了三款全新含NVMe技术的PCIe固态盘,分别是面向写入密集型应用的英特尔® 固态盘 DC P3700 系列,面向混合工作负载的英特尔® 固态盘 DC P3600 系列,以及适合读取密集型应用的英特尔® 固态盘 DC P3500 系列。这一系列功能强大的固态盘使用能够更快为处理器提供数据的PCIe接口,并采用NVMe* 1.0 规范在保证数据完整性、高耐用性的基础上挖掘 PCIe 接口固态盘的潜能,从而使这一系列固态盘实现了6倍于6 GB/秒 SATA固态盘的吞吐量,超低的延迟,并进一步帮助企业提升成本效益。

“包括含NVMe技术的PCIe固态盘在内的英特尔企业级固态盘完全是针对实际数据中心应用而设计并具备突破性的性能,”英特尔公司技术及制造事业部副总裁兼非易失存储方案事业部战略规划及营销总监李仁基表示:“该产品线产品性能与品质的保证,不仅归功于英特固态盘接口标准的更新以及技术创新方面的全能和,也源于英特尔在质量,可靠性,兼容性和数据完整性方面严苛的品质测试标准。未来,我们也将继续全面推进闪存芯片的制造工艺,从而推出更多世界级质量的固态盘产品。”

发力传统企业 拓展行业应用

不断提升的性能、充足的容量以及值得信赖的耐用性,使英特尔固态盘产品具备了更强的竞争力。具备这样更有竞争力的创新在手,英特尔拓展企业级市场的步伐也开始加速,从互联网行业走向更多有热数据高效存储及处理需求的传统企业市场。

固态盘曾为互联网公司的应用和服务带来了重要的技术支持,在视频、CDN、数据库等应用场景中扮演着重要角色。通过使用英特尔固态盘,搜狐服务器存储能力获得大幅提升,其业务应用总体拥有成本也获得16%的降低。时至今日,随着传统行业应用需求的变化,互联网思维和互联网行业的商业模式也正向医疗、广电、石油等传统行业中扩散。基于英特尔固态盘的解决方案帮助中国网络电视台大幅提升网页图片载入速度、优化服务器利用率,使每台图片服务器可负荷原来3-4倍的用户量;在某能源用户采用英特尔数据中心固态盘后,在随机读、随机写和顺序写方面,实现了相比SAS接口传统硬盘高达31倍、332倍和5倍的性能提升,从而获得更高的并行度实现更强的处理能力……

“目前,已经有越来越多的传统行业用户对固态盘产生浓厚的兴趣,并选择基于英特尔固态盘的解决方案,”英特尔公司非易失性存储器解决方案部中国区市场总监刘钢表示,“未来,我们也将针对不同行业用户特定的应用需求和个性化的特点去进一步优化我们的固态盘产品,来满足其关键计算的需求,实现高性能、高耐用性和低成本之间的完美平衡。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。