处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

明年英特尔能在智能手机市场获得成功吗?

明年英特尔能在智能手机市场获得成功吗?
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-06-12
  • 作者:刘彦青

    6月12日消息,据国外媒体报道,2014年可能是英特尔由平板电脑市场小角色成为重量级厂商的一年。如果英特尔能完成平板电脑 芯片 年销量超过4000万块的目标,今年底其市场份额将达到15%-20%。平板电脑业务有了起色,投资者的注意力将转向明年英特尔在智能手机市场上的表现。

    高通霸主地位不是那么容易能被打破的

    平板电脑市场与PC市场非常相似。平板电脑通常只支持WiFi连接,通过零售渠道销售,而且没有补贴。除性能和价格更低外,平板电脑市场与笔记本市场相似。

    高通目前是智能手机芯片市场的霸主,智能手机芯片市场不同于平板电脑/PC芯片市场。手机网络连接功能、性能和能源效率是决定性指标,除超高端手机外,应用处理器的性能是次要的。手机芯片市场是高通的强项,它在这一市场的优势不是那么容易被推翻的——尽管曾有多家竞争对手尝试过这样做。

    英特尔怎么样?

    目前英特尔在应用处理器市场上的份额几乎可以忽略不计,过去数年几乎没有什么改进。由于英特尔的独立手机调制解调器芯片产品只支持2G/3G技术,因此这一业务在不断下滑。另外,竞争对手在应用处理器中整合手机基带功能蚕食了独立调制解调器市场。

    目前,三星Galaxy Note 3 Neo和Galaxy K Zoom配置英特尔代独立LTE(长期演进)芯片XMM 7160。XMM 7160并非顶级产品,与高通近的调制解调器芯片相比也没有竞争力,但对于要求不高的应用和市场来说,却是一款不错的低成本产品。

    由于知道不能依靠低端LTE调制解调器芯片征服移动市场,英特尔一直在积极宣扬XMM 7260 LTE-Advanced调制解调器芯片。尽管高通的MDM9x35功能更全面,但英特尔拥有价格优势。

    谁会买英特尔产品?

    三星Galaxy Tab 3、Galaxy Note 3 Neo和Galaxy K Zoom配置XMM 7160。英特尔在今年的全球移动通信大会上宣布,多家厂商将推出配置XMM 7260的产品。

    展望2015

    英特尔2015年将推出被称作SoFIA的低成本低端集成芯片。LTE版SoFIA将集成有功能缩水版XMM 7260和4个Silvermont CPU内核,这意味着英特尔在获得三星和亚洲白牌厂商的低端业务方面有很好的机遇。

    比较有问题的是高端产品。今年的Merrifield和Moorefield尚未被手机厂商采用,被称作Broxton的高端产品要到2015年中期才能完成开发。这意味着后者需要与高通骁龙808/810竞争。

    泄露的产品发布计划表明,被称作XMM 7360的XMM 7260后续产品仍然只支持6类LTE-Advanced,落后于高通骁龙808/810芯片(支持7类LTE-Advanced)。另外,XMM 7360采用28纳米工艺,骁龙808/810则采用20纳米工艺,在效能比方面有优势。英特尔应用处理器采用14纳米工艺,第二代FinFET技术,在整体平台效能比方面有优势。

    2015年,英特尔低端智能手机芯片出货量将相当大,而且这一业务可能会盈利。但是,由高通主导的高端智能手机芯片市场,对英特尔来说仍然颇具挑战性,尤其是在高通在调制解调器/整合方面仍然有相当大优势的情况下。英特尔不会屈服,将继续投入资金和时间。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。