处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM推出第二代Mali-600图形处理器Mali+T624、T628以及T678

ARM推出第二代Mali-600图形处理器Mali+T624、T628以及T678
来源:电子工程网 时间:2012-08-07
ARM 宣布推出第二代ARM Mali-T600 图形处理器( GPU )系列产品,将为平板电脑、智能手机和智能电视提供非凡的用户体验。第二代ARM Mali-T600 GPU 全线产品不仅性能提升50%,而且是首次加入全调适纹理压缩技术(Adaptive Scalable Texture Compression,ASTC)的GPU系列产品。ASTC是源自ARM的纹理压缩技术,能显著地优化GPU性能和提升终端设备的电池续航能力,带来“永远连线、持续运作(always-on, always connected)”的体验。

这项技术已被业界致力于开放标准发展的重要协会—Khronos 集团所采用。

基于Mali Midgard架构所研发的第二代Mali-T600系列包括三款GPU产品:Mali-T624、Mali-T628和Mali-T678,能分别为不同的终端设备提供的性能和能效。其中Mali-T624和Mali-T628将为智能手机和智能电视带来市场的图形处理和GPU计算能力,而Mali-T678特别针对快速发展的平板电脑市场需求进行了优化。



ARM 不断地关注于GPU计算能力的提升,将其在CPU领域的领导地位和Cortex 系列处理器充分进行整合并应用到Mali GPU架构,GPU计算能为平衡CPU和GPU之间的任务分配提供更好的控制,确保采用有效的架构实现特定任务的性能。如此一来,为现有和新的运算密集任務提供更好的能效,包括:

• 计算摄影(computational photography):强化或扩充数码摄影的计算方式。
• 多透視图(multi perspective views):具备可从不同角度取得不同视角的能力。
• 移动设备上的实时照片编辑(real-time photo editing):在消费大众的智能手机或平板电脑等移动设备上随意通过指尖编辑照片。

基于Mali Midgard架构所研发的第二代Mali-T600系列包括三款GPU产品:Mali-T624、Mali-T628和Mali-T678
基于Mali Midgard架构所研发的第二代Mali-T600系列包括三款GPU产品:Mali-T624、Mali-T628和Mali-T678

GPU計算也延伸了大众市场中移动设备的使用体验,让更多类型的消费者移动设备上也能具备像素照片编辑与视频图像去抖(video stabilization)等功能。

ARM多媒体处理部门总经理Pete Hutton表示:“消费大众对于智能手机、平板电脑以及智能电视寄予更高的视觉計算标准,好无缝隙的连接到个人的数字生活与资讯内容。而GPU計算便可达成这项目的,因为它能够扩大移动设备在电池续航能力内可操作的功能。ARM持续地透过整合市场的CPU和GPU技术,致力于系统全面优化的实现,促使高性能和低能效同时实现。”

富士通半导体(Fujitsu)IP与技术开发部门执行副总裁Mitsugu Naito指出:“发表的Mali-T600系列产品對於图形处理效能以及GPU計算未来的策略方针都是非常重要的。通过我们与ARM 的IP授权合作,我们将能规划出产品蓝图,并及时为我们的客户提供以ARM平台为基础的系统级芯片(SoC)。新的Mali-T600系列将新增至我们的SoC开发平台产品组合,并且成为我们主要IP解决方案之一,用以强化GPU計算能力。”

联发科技(MediaTek)副总经理张垂弘表示:“在智能手机、平板电脑、以及智能电视等不同的联网装置上存取个人的资料,越来越多的消费者寻求相似的效能与体验。联发科技正与ARM紧密地合作以提供兼顾高效能、低功耗的解决方案,满足不同平台的需求。联发科技希望可藉助第二代ARM Mali-T600圖形处理器的绘图处理与GPU計算技术,来达到这个目的。”

新岸线(NuFront)市场营销副总裁杨宇欣强调:“智能联网设备的创新不仅发生在計算领域,智能手机与平板电脑的制造商也正通过图形处理技术寻求产品的差异化,而这就得依靠新岸线这样可提供且创新技术的SoC厂商。我们采用ARM先进的技术,专注于移动运算与通讯的SoC设计,通过第二代Mali-T600系列产品中的ASTC技术,我们可以满足更多的市场的需求,为设备制造商提供显着的效益。”

瑞芯微电子(Rockchip)首席营销官陈锋指出:“在单一个节能强效的架构下,为不同设备的效能与电池续航力提供多种GPU选项是能满足不同市场需求的理想情况,包括智能型手机、平板计算机、智能电视与其他智能型连网设备。我们很高兴地与ARM延续合作关系,并且期待能藉由第二代Mali-T600 GPU推出更高端的解决方案。”

三星电子(Samsung)设备解决方案系统LSI营销部副总裁Taehoon Kim表示:“所谓的高端视觉計算体验是消费大众在购买新的智能手机、平板电脑或智能电视时的一种期望。因此重要的是,三星与ARM这样的伙伴合作,在包括高端的图形处理和GPU計算领域上取得技术的。第二代ARM Mali-T600系列是一项重要的技术采用,将有助于三星Exynos处理器满足消费者的需求。”

*根据业界标准評測工具,在相同的硅工艺中,第二代Mali-T600系列的每一款产品相较于代均提高50%效能,这50%的提升來自於频率与微架构的改善,前者包括优化暂存器转移級(RTL)提升性能,后者可让图形处理能更有效地执行。

第二代ARM Mali-T600系列的每款产品均根据不同的性能需求进行设计:

RM Mali-T624/Mali-T628
Mali-T624 GPU可支持单核到四核的计算,而将内核支持从单核拓展到八核的Mali-T628其图形处理和GPU计算性能则两倍于Mali-T624,可进一步开发了智能手机和智能电视的图形处理潜能。得益于ARM Mali-T624和ARM Mali-T628,诸多先进的消费设备获得了令人难以置信的图形显示,例如智能手机和智能电视上的3D图形,可视计算和实时照片编辑。

ARM Mali-T678
ARM Mali-T678 GPU拥有目前Mali-T600系列产品中的GPU計算性能,并在增加ALU支援等功能时,可达到Mali-T624的四倍效能。它的效能表现范围广泛,可满足活躍的平板电脑市场。Mali-T678还提供节能的高端可视计算应用,包括:计算摄影、多透视图和现实增强(augmented reality)等。

关于ASTC:
ASTC支持广泛的图像格式和比特率,其提供的质量明显优于大多数正在使用的格式。设计厂商可在应用设计中全面使用纹理压缩技术,并根据不同的使用案例选用的格式和比特率。高效的纹理压缩标准更进一步减少了目前市场的Mali GPU的内存带宽和内存占用,并同时提高了移动设备的电池续航时间。