处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

分析ARM+ANDROID市场及技术结合点

分析ARM+ANDROID市场及技术结合点
来源:电子工程世界 时间:2012-08-03

一、概述

目前, Android 支持处理器情况:

ARM+Android 早支持,支持的完善,主要用在手机市场,目前积极进军上网本、智能家居等市场;

X86+Android 目前已经支持的比较完善。推出了atom+Android的上网本,买点在于支持Atom+Android 和 Atom+Window7双系统;

MIPS+Android 目前在移植、完善过程中。主要目标在智能家电、上网本领域。龙芯也在积极支持Android;

Powpc+Android 目前在移植、完善过程中。

还在其它众多处理器厂商在移植Android到其现有的处理器,或根据Android的特性研发新的处理器。

为何 ARM 和Android能够走的如此紧密?本文想阐述一下个人的看法,主要从:市场结合点、技术结合点、及可能存在的问题这3个方面分析。

二、市场结合点

1、Google选择ARM

众所周知,Google一直以来都有开发操作系统的想法。与此同时竞争对手微软也在积极进军网络搜索引擎市场,目前搜索器Bing正在积极蚕食Google的市场份额。但究竟如何选择切入点,是个非常关键的问题。

在这几年中,智能手机市场的发展异常迅猛,移动互联网向智能手机市场渗透的应用越来越广泛和成熟,并从中造就了苹果iPhONe的商业奇迹。更为重要的是,随着移动应用的发展,移动搜索将成为Google和微软竞争的下一个主战场。对此,Google意识到移动搜索将是其下一个新的增长点。

Google终选择了手机市场作为其切入点。那么选择什么样的硬件平台呢?当前90%左右的手机都包含ARM处理器,可以说ARM处理器在手机市场上处于绝对霸主地位,且发展势头迅猛。Google选择基于ARM开发Android,从市场角度上讲,是顺理成章的事了。

2、ARM支持Google

随着ARM处理性能的提升及3G网络的日趋成熟,ARM和它的竞争对手们都瞄准了3G智能手机及上网本市场。

现在处理器厂商之间的竞争不紧是处理器性能的比较,更是整个生态环境的较量。在嵌入式乃至PC市场都遵循这样的规律。ARM公司的特殊的经营模式,更是决定了它更要为它的芯片客户提供这种生态环境。在智能手机或上网本产品上,除了处理器,重要的就是操作系统和用户应用程序了。在智能手机领域成功的操作系统和用户应用莫过于苹果的iPhone了。虽然iPhone手机也是采用的ARM处理器,但每款iPhone只能使用到某一种ARM处理器,且iPhone没有开放给其它硬件厂商。这显然不能满足广大ARM芯片合作厂商的要求。诺基亚的Symbian平台存在同样的问题。

在上网本市场上,ARM的竞争对手Intel,利用其支持Windows 7的优势,已经抢先占领的部分市场。而打击ARM的莫过于微软宣布Windows 7不支持ARM。

而以上种种市场环境,使ARM迫切需要一种具有Linux系统的开放、免费、性能卓越,又具有iPhone那样开发方便、应用丰富,好还能有微软那样有影响力的公司来维护的操作系统。而Google的Android系统正好迎合了ARM的这种需求。

ARM 于2009年11月17日宣布启用 Android解决方案中心,提供采用 Android 进行ARM 相关产品开发设计运用。ARM表示,除了来自主要OEM厂、芯片合作伙伴及解决方案供货商的支持外,目前另有超过35个ARM Connected Community成员加入这个计划。中心提供一应俱全的建议和指引,可协助开发人员取得所需的工具及信息,进而设计创新装置满足消费者需求。还可针对ARM平台上的Android提供优化的专属开发工具、解决方案及服务。

三、技术结合点

1、ARM处理器的技术的发展

先看看ARM应用处理器的发展情况,ARM处理器从ARM7、ARM9、ARM10、 ARM11 到目前的CORTEX-A8 CORTEX-A9。处理器的性能不断的提升。看看的几款适用于消费电子的ARM应用处理器的性能: