处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

四大技术热点推动2014中国医疗电子产业升级

四大技术热点推动2014中国医疗电子产业升级
来源:21ic 时间:2014-06-03

    2014年是中国医疗电子市场呈快速增长的一年。据相关研究机构预测,目前中国医疗电子市场的年增长率超过20%,截至2016年,中国医疗电子市场产值将达到74亿美元。整个产业增长得益于医疗影像、监测设备、移动医疗以及远程医疗领域的技术革新,推动了整个医疗电子产业升级,带动了市场需求。据第七届中国国际医疗电子技术大会展商提供的资料显示,今年的技术热点包括:医用高清显示、高集成电源、可穿戴设备、智慧医疗、健康监测等,在这些技术流行的同时,对电子元器件、嵌入式系统以及电源等供应商都提出了更高的要求,例如高集成度实现小体积,低功耗实现电池长时间工作,成本控制实现家庭及个人应用的市场扩展。

技术热点一:医疗影像高清显示

    根据NPD DisplaySearch关于专业显示器报告称,医用显示器正展现出强劲的成长动能,包括影像诊断显示器及手术室屏幕显示器,其中影像诊断显示器每年将以5%的速度增长,手术室屏幕显示器则以9%的年均复合速度增长。

    从GE、飞利浦、西门子等医疗器械巨头发布的新品动态中可以看出,医疗影像设备正在追求更高清的画质,即利用计算机对人体进行扫描,运用成像技术在更短扫描时间里,显示出器官的高分辨率图像,从而增强组织对比度,使病灶显示更为清晰,可大大提高诊断的准确性。

    在手术室屏幕显示器市场中,高清显示屏在手术室中应用得更加普及。NPD DisplaySearch预估,60寸上的显示器是增长快速的尺寸,原因是大尺寸且高分辩率的显示器更适合多人同时观看,因此这类屏幕更适合应用在手术现场。

    “科技不断精进的快速发展,创造出需要复杂精密、高分辨率及更大屏幕新的医疗影像显示器的需求。”NPD DisplaySearch专业商用显示器高级分析师Todd Fender表示:“来自于二次大战战后婴儿潮及人口逐渐老化是这波医疗影像显示器不断精进技术及增加的需求的影响因素。”

    医疗影像显示器市场的几个关键趋势:包括传统灯管背光转变至LED背光、色彩显示器准确地显示彩色及灰阶图像,宽大的高分辨率4MP和6MP显示器分别能够仿真两个侧边显示,及4K/3D显示器的广泛应用,将对医疗影像显示器市场的各个环节产生不同的影响。

技术热点二:高集成电源

    在成像应用中,电源可能会影响图像检测或图像显示电路,对电源模块的生产过程做出轻微的改变都可能产生图像质量方面的问题。所以该类设备对电源的要求非常严谨,必须是高可靠性、高效能、高寿命以及良好的散热性能。

    此外,随着医疗电子产品越来越便携化,便携医疗设备对电源的要求也需要更加个性化,包括小体积、低功耗以及待机时间长。面对这些技术不断地升级,半导体厂商也需要不断地完善:比如通过新的控制技术降低静态功耗,降低轻载功耗;通过器件集成的特性提升整体工作效率,如电源器件通过检测系统的工作状态动态调节输出电压来达到效率优化的目的;在功率器件方面通过工艺改进来提高效率。

    “技术和方案的服务同样重要,尤其对新的医疗设备提供商!”ADI作为中国国际医疗电子技术大会的长期合作伙伴,其电源管理部门市场工程师张洁萍在采访中表示,“更大的变化是单个电子元器件的需求量相对于传统医疗电子领域中的需求量大很多,而且要求的交付周期要快很多,对于供应商来说,改变原有的供应及服务模式就显得尤为重要,ADI在这一方面已做好准备。”

技术热点三:可穿戴设备/健康监测

    科技改变生活,谷歌眼镜等可穿戴设备的诞生,无疑为颇有争议的可穿戴设备市场注入了一针强心剂,国内外各种可穿戴的医疗设备公司有如雨后春笋般成长起来,包括做手环、手表、眼镜、计步器等产品。根据IMS Research研究报告指出,近来穿戴式电子市场逐年增温,2011年其出货量已达一千四百万套,预计2016年相关营收将会高达60亿美元。

    在日前飞思卡尔举办的FTF2014论坛里,其总裁兼CEO Gregg Lowe认为可穿戴设备将是飞思卡尔非常看重的一块市场,他表示小尺寸、高效率以及低功耗都是可穿设备的技术核心,可穿戴设备不仅仅局限于目前市场上现有的产品形式,未来还将出现植入式设备以及电子皮肤等新应用,这些都将是飞思卡尔不断钻研的领域。

    过去,人们都是因为身体不适才去就诊,在面临疾病时处于被动状态。随着医疗信息越来越发达,使人们对保健医疗有了一定的认知。“主动健康监测”作为一个医疗领域的新概念,也开始流行起来,对各种突发性的疾病进行早期预防。MEMS技术可为糖尿病、心血管等疾病保健问题提供十分有效的解决方案,对于MEMS来说,健康监测是一个巨大的新兴应用市场,但是同时也是极具挑战的领域,主要体现在性能、功耗、可靠性、品质以及成本等方面。

   在去年的中国国际医疗电子技术大会中,村田高精度的MEMS加速度传感器成为了大会焦点。该MEMS可通过感知人体的心跳引起的机械振动为医生快速精确地提供患者的心率,每博输出量,呼吸率,心率变异性等指标。这针对心脏瓣膜病,冠心病等的早期检测,能提供重要的参考数据。此外,在高风险的植入式心脏起搏器的应用,通过村田独有的3D传感器技术,实现了对于患者人体运动状态的检测并动态调整搏动输出量。

技术热点四:智慧医疗

    可穿戴设备的流行,的潜力不在于硬件本身,而在于通过硬件粘住客户,在于硬件背后收集到的医疗云端“大数据”,以及由此衍生出的商业模式——智慧医疗。可以预想未来的就医模式:利用医疗云端的大数据为用户提供个性化的远程服务,通过手机、穿戴设备对用户的血糖、血压、血氧等数据进行搜集,再通过云端技术将监测数据进行存储和分析,让用户随时掌握自己的健康状况。

    智慧医疗涵盖的还不仅于客户终端,还包括院端信息化数据的收集,未来公共卫生和区域医疗将承担一定范围内的健康信息和医疗信息的数据交换和数据集成。据IDC预测, 2011至2016年的医疗行业IT支出有望保持平均18.4%的高速增长率,到2016年市场规模将达到339.9亿元。具备大规模计算和支持海量用户的云计算平台和云计算技术,有望成为公共卫生和区域医疗系统平台的好选择。

    面对这块巨大的市场蛋糕,不少医疗器械、消费类电子以及ICT业者跃跃欲试。包括微软、英特尔、谷歌等商业巨头都对“智慧医疗”发布了相关的新品发展策略。医疗ICT一直是中国国际医疗电子技术大会上的重要课题之一,在今年大会的议题中,ICT议题将被更加广义化,不仅关注院端信息化,还关注可穿戴设备、手机、平板等远程医疗监护技术,以及由此共同衍生出的大数据医疗时代下的智慧医疗系统。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。