处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

4G时代国产智能手机厂商的逆袭:在技术和标准两方面突围

4G时代国产智能手机厂商的逆袭:在技术和标准两方面突围
来源: IT时代周刊 时间:2014-06-01
    随着4G时代的到来,一些国内手机厂商在技术和标准方面已走在国际前列,有可能在国际市场份额上占有先机。在穆楠看来,国产手机能在4G时代抢跑成功,并非全部来自于价格战的胜利。为了避免3G时代的跟跑现象,许多国产手机纷纷早早布局4G终端网络,以求在国际市场争得先机。从这点上看,国产在4G时代开局很好。

 

4G

 

2009年底的3G 商用后,市场有两派观点,一方面认为意义虽大,但普及不易,至少也要3年以上才能初具规模,其中网络建设和资费是的问题;另一方观点则认为随着苹果三星等高端机型的带动作用,以及2G 时代过于漫长的等待期,3G会较快普及。

结果证明,乐观派赢了。不到3年时间,3G 已经取得相当不错的成绩,这其中,iPhone入华以及联通电信的终端补贴起了不小作用。

4年后,2013年底4G 发牌,这次仍有不少人质疑,观点是3G 已经足够用,4G 意义不大,卖概念成分居多。不过,憋屈了好几年的中移动和“中华酷联”可不这么想,面对机会,很多时候就是逆水行舟,不进则退。

目前4G 发牌半年,从市场层面看已经远远不是贩卖概念,国产厂商均在年中发力,试图在苹果发布 iPhone 6前打造一款好口碑低价格的4G 旗舰机,与3000元以上的高端机型形成错位竞争。

对比国产厂商中,联想算得上抢跑了一步,在年初率先推出了4G 百元机智能机A778t,日前,联想又发布了第二款主打4G 手机——S810t,定位千元智能机。

熟悉联想 S 系列的用户都知道,这是个大屏跨界机型,曾经的目标是三星 Note系列,这次的新机型也不例外,配置5.5寸屏幕,高通4核1.2GHz 芯片,支持32GB Rom 扩展,支持中移动 TD-LTE网络。

从两款发布的手机来看,联想的错位竞争战略已经非常明显,A778t是普及机型,满足日常需求;S810t定位高一个级别,在娱乐,游戏以及软件优化上都下了不少的功夫,比如宣传的“水银键盘”,“甩动解锁”以及口碑不错的茄子快传 APP 等,比互联网品牌教有优势的销售渠道,尤其是运营商渠道上,联想也已准备多时,后期就看与中移动如何塑造这款主打性价比的机型了。

事实上,联想在智能手机上已经做到了全球第三,虽然加上 Moto 后7%份额与三星的34%与苹果的14%还有不小的差距,不过的消息是,杨元庆在联想发布近财报后已经宣布移动业务“不亏损了”,并且继续把目标定的10%的份额,这意味着两件事,一是公司未来不会刻意减少对市占率的投入,性价比与普及型产品将继续冲杀市场长尾;二是联想并没有刻意强调去狠做利润,这也就给了类似 S810t这种主力机型更多的发挥空间。

从“中华酷联”四大传统手机商与小米等互联网品牌近期的产品线更新来看,4G 显然已经在今年的战略中占据这相当高的地位;另外一个利好消息是,运营商已经开始逐步放宽资费——中移动甚至推出了比3G 更便宜的4G 套餐,联通与电信预期也必然会跟进,一旦资费合理,终端充足,4G 的普及要比“悲观派”想象的快得多。

从数量与质量乃至于渠道运营上,国产机无疑已经充当上了4G 的排头兵,这点疑问不大,下半年苹果三星推高端旗舰机型后,市场巨大的4G 跟随效应会继续发酵,长远来看,谁能带来更好的用户体验与价格,谁就有资格真正去冲击利润,摆脱“量大微利”甚至“量大亏损”的尴尬境地,形成一股主流力量。

【IT时代周刊编后】尽管国产手机业在4G时代开启之初表现良好,但是也应居安思危,清楚的认识到芯片之困将严重影响国产手机的竞争力。中国移动一期TD-LTE(4G)终端招标结果显示,国产芯片厂商只有华为海思中标,其余多家国产厂商集体失意,中标的终端产品逾一半采用美国高通芯片,产业链上游话语权争夺不容乐观。国产手机应把握好4G时代给予的契机,在芯片研发上再下功夫。

 

































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。