随着4G牌照的发放,TD-LTE测试成为2014年测试设备行业的主要话题。整个产业链超过5000亿元的市场规模将逐渐释放,除了设备制造商将直接受益外,产业链上的测试测量产业也迎来实质性利好。
各采策略 抢抓4G商机
随着4G规模性的建网启动,网络的建设、运营与维护中需要大量测试测量仪器和系统。多种类型的测试设备和应用技术,如研究和开发、制造、安装、维护和监控等,将推动整体LTE测试设备市场的增长,将为无线测试设备供应商创造无数机会。据Frost & Sullivan的研究报告显示,全球LTE测试设备市场到2018年将增至28.456亿美元。在市场需求推动下,全球众多测试测量供应商均结合自家技术特点,展开抢抓LTE芯片至终端全产业链测试商机的大战。
罗德与施瓦茨(R&S)和安捷伦作为国际上老牌的测试方案供应商,较早进入LTE测试领域,测试工具比较齐全,因此立足于推出涵盖LTE产业链的全套测试解决方案。比如罗德与施瓦茨表示,可以提供从器件到模块,从基站到终端,从设计到生产,从入网认证到网络部署和优化等的LTE测试解决方案,可满足不同客户在不同阶段的测试需求。安捷伦的方案也十分全面,针对生产性客户,其提供的EXT非信令综测仪可进行快速测试,并可以测试的和现有的无线制式,包括LTE、HSPA+、W-CDMA/HSPA、cdma2000/1xEV-DO、GSM/EDGE/EDGE- EVO、蓝牙等。
国内测试企业则更多是针对LTE测试市场中需求突出的难点重点进行大量研发,力求做到重点突破。大唐联仪科技有限公司副总经理孔飞表示,大唐联仪在LTE测试领域聚焦于LTE终端协议一致性和射频一致性测试两大方向,为客户提供先进的测试仪表产品和测试解决方案。大唐的主要仪表产品及解决方案一个很重要特点是基于一个核心产品平台,紧紧围绕客户需求,通过系统的产品和解决方案设计,为客户解决关注的问题。
预做绸缪 布局LTE-A市场
在抢抓当前市场商机的同时,测试设备企业也在布局下一阶段市场。LTE-Advanced(LTE-A)是LTE的演进版本,其目的是为满足未来几年内无线通信市场的更高需求和更多应用,满足和超过IMT-Advanced的需求,同时还保持对LTE较好的后向兼容性。根据R&S 公司无线通信产品经理马志刚的介绍,LTE-A采用载波聚合(Carrier Aggregation)、上/下行多天线增强(Enhanced UL/DL MIMO)、多点协作传输(Coordinated Multi-point Tx&Rx)、中继(Relay)、异构网干扰协调增强(Enhanced Inter-cell Interference Coordination for Heterogeneous Network)等关键技术,能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能,同时也能提高整个网络的组网效率,这使得LTE和LTE-A系统成为未来几年内无线通信发展的主流。
有能力的测试企业纷纷开展LTE-A的预先布局。北京星河亮点技术股份有限公司市场部部长翟文军表示,星河亮点在完善现有的LTE产品及解决方案的基础上,未来将推出全面支持LTE-A制式的综测仪、一致性测试系统、协议分析仪等终端测试解决方案,同时,将积极跟踪5G及未来无线通信技术的发展,推出相应的解决方案及产品。
孔飞也表示,在技术与产业演进上,大唐联仪将继续发挥在标准、射频、算法方面的积累和优势,推进TD-LTE-Advance技术及产品的成熟,为TD技术在国内、国际的成熟发挥作用,在为社会创造价值和客户的成功中获得公司的发展。
马志刚表示,由于LTE-A的载波聚合等新特性的出现,也对终端设备的射频指标提出了新的要求,所以各个芯片厂商和终端厂商也纷纷开始进行LTE-A的测试,R&S综合平台CMW由于其具有独特的双通道结构,且内部配有不同路径之间的切换开关,可以利用一台仪表完成终端的“载波聚合2×2 MIMO”测试。CMW500协议测试仪上已经提供了协议测试用例,为芯片客户的研发提供强有力的支持。实际上,除了载波聚合,CMW500协议测试仪目前已经支持TM9、PDCCH format 3、eICIC等多个LTE-A特性测试。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。