处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛威发布全新PWM控制器SF1531和SF5545

赛威发布全新PWM控制器SF1531和SF5545
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-14
赛威科技(SiFirst Technology)继在离线式(AC/DC)开关电源IC领域推出SF1530和SF1560/1565之后,近期又推出两款全新的高效率PWM IC, 它们分别是SF1531和SF5545。其中SF5545可以实现100mW的超低待机功耗。

众所周知,开关电源在轻载时的能效及待机功耗一直是困扰世界各国工程师的一个难题,随着人类环保意识的加强,优化轻载效率和降低待机时的系统功耗显得日趋紧迫,因为如今的电源会有相当多的时间工作在待机或者轻载模式。“能源之星”(Energy Star)是美国政府上世纪90年代推出的节能认证体系,如今已成为一种环保的标志,“能源之星”(Energy Star)重点强调“空载能耗”与“全负载能效”,该组织在2007年11月发布了EPS2.0,引导了新的节能浪潮。然而传统的PWM控制器在轻载能效方面和待机功耗方面表现不尽如人意。

针对这种情况,赛威科技在业内首创“优化降频”和“效率均衡”技术,大大挖掘提升了PWM控制技术在轻载时的能效,使之接近PWM控制技术的理论能效极限。优化全电压全负载范围内的效率,需要处理两个方面的难题:(1) 需要一种优化的降频方式。(2)需要补偿高低压能效的差异。赛威科技首创的“优化降频”和“效率均衡”技术应对了这两个方面的挑战。赛威科技IC研发总监林官秋指出:理论分析证明存在一条非线性的优化降频曲线,使得单电压下能效测试中的四点(25%, 50%, 75%, 100%)效率曲线趋于平坦,从而提升了轻载能效。同时“效率均衡”技术相当于设定了不同负载在优化的降频曲线的相对位置,并且补偿了高低压效率在轻载时的差异,所以“优化降频”技术和“效率均衡”技术的结合能够优化全电压全负载范围的能效,是满足“能源之星”EPS2.0 和五级能效标准的技术选择。

赛威科技这次发布的高效率PWM控制器SF1531和SF5545集成了“优化降频”与“效率均衡”等先进技术。 其中, SF1531的系统频率可以外部编程。 SF5545系统频率固定为65KHz,并且集成了“拔插头锁存”(Latch Plugoff Protection), 能够实现低于100mW的超低待机功耗,是赛威目前技术集大成之产品。赛威科技同时还发布了针对这两款IC的Demo board及RDR (Reference Design Report, 参考设计报告), 展示其优异的能效性能。

 此外,SF1531和SF5545还集成了诸多完善的保护,诸如赛威专利的“零OCP/OPP恢复间隙控制”,防止低压满载启动失败。软启动保护,平坦OCP补偿处理,过温度保护(OTP),管脚浮空保护等等,这些保护功能大大提高了系统可靠性,优化了系统性能。SF1531和SF5545提供SOT23-6和DIP8封装。