处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

支持NFC技术的Wi-Fi安全保护机制

支持NFC技术的Wi-Fi安全保护机制
来源:电子设计技术 时间:2014-05-26

随着行动装置与穿戴式装置的普及使用,越来越多厂商纷纷将NFC近场无线通信(Near Field Communication)技术纳入其产品的基本配备,寻求更快速且便利的信息互连应用。根据市调研究机构IHS的报告显示,搭载NFC技术的智能型手机全球市场将从2013年至2018年大幅成长4倍之多,并可达12亿支的出货量。研究报告的背后显示,除了NFC的传输功能外,市场需求也逐渐意识到使用NFC的便利性如接收、处理、存储和执行交易等优势。此时在信息传输的安全性就显得格外重要,才能让个人、群组甚至是公共空间等网络重要数据不轻意泄漏,免除使用上的安全疑虑。

Wi-Fi联盟预见此NFC使用情境上的需求,于近日更新其Wi-Fi安全保护机制(Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Protected Setup),也就是透过NFC触碰进行Wi-Fi连结的相关规范。其实早在2007年,Wi-Fi安全保护机制认证就致力于树立一套产业标准,让Wi-Fi装置能简单、快速以及安全的进行连接。多数厂商在进行相关Wi-Fi认证计划时,也会一并将Wi-Fi安全保护机制的测试作为首要考虑之一,以寻求标准的传输安全性。根据Wi-Fi联盟指出,Wi-Fi与NFC的协同运作模式将创造出一个全新的安全联机机制称作「一拍即合的联机」(Tap-to-Connect)。

Wi-Fi安全保护机制目前提供使用者三种简单的无线网络设定方法,分别为个人标识号(Personal Identification Number,PIN)、按钮设置(Push-Button Configuration)以及NFC。除了前两项较为传统的设定方式外,未来用户在无需设定密码与按钮的情形下,就能以NFC方式进行连接,并在两个或多个NFC装置上进行「一拍即合」的Wi-Fi连接,而Wi-Fi安全保护装置将自动设置网络名称且启动WPA2(Wi-Fi Protected Access)加密保护,让数据传输受到更严密的保障。换言之在使用性上,新的Wi-Fi安全保护机制能够让没有完整用户接口的消费性电子产品如相机与游戏设备或智慧家庭设备如冰箱、恒温器以及感应安全系统等,透过NFC进行简易快速的Wi-Fi连接形成共通网络,突破过去装置设定程序与用户接口上的局限,只要一个碰触动作即能达成安全又具有保护机制的联机。

藉由超过万台Wi-Fi认证装置的市场优势,这项Wi-Fi安全保护机制对于正在蓬勃发展的NFC来说简直如虎添翼,例如在数字家庭与车用娱乐空间中,NFC将让Wi-Fi联机更为方便与快速。试想像朋友到你家或是车上,不必再询问你网络的账号与密码,就能一拍即合使用你的安全网络,大大提升不同装置、情境与空间上的联机沟通需求。百佳泰多年来身为Wi-Fi联盟指定的认证实验室,荣获批Wi-Fi联盟授权的Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Protected Setup 与Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct Certification Programs with NFC测试实验室,提供厂商完整的认证测试执行,保障其两造双方的技术便利、安全与使用性。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。