处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

低功耗单芯片无线微控制器系列(Atmel)

低功耗单芯片无线微控制器系列(Atmel)
来源:电子工程网 时间:2012-07-31
在 单芯 片上集成 picoPower AVR和RF收发器,减少总体系统材料清单成本,缩短上市时间,而不影响性能

爱特梅尔公司(Atmel) 推出全新的 AVR无线微控制器 (MCU),瞄准 ZigBee和 IPv6/6LoWPAN 等无线应用。ATmega128RFA1 符合 IEEE 802.15.4标准,集成了爱特梅尔的picoPower AVR MCU 和一个2.4 GHz 射频 (RF) 收发器。爱特梅尔的picoPower技术能够提供超低功耗,终延长无线ZigBee应用设备的电池寿命,应用包括智能能源(smart energy)、楼宇自动化、电信和保健。ATmega128RFA1备有爱特梅尔QTouch Library软件库支持,能够轻易在单芯片中结合电容式触摸功能和RF功能。


ATmega 128RFA1在单芯片中结合了爱特梅尔IEEE802.15.4 2.4 GHz收发器和AVR MCU,这款单芯片设计器件可让设计人员节省电路板空间,并降低总体系统材料清单成本,从而将成本节省给予客户。此外,这些器件包括一个带有嵌入闪存的低功耗、高性能AVR MCU。其它主要性能还包括使用长距离、高性能RF收发器来确保可靠的无线链路;以及具有低耗电量以延长电池寿命。这些器件中的微控制器在极低的工作电压下运作,且不会影响性能。后,其“无线电唤醒”(wake-on-radio) 特性可实现自主的RF传输和接收,进一步降低功耗,不但可保持TRX RF处于工作状态,而且还让微控制器继续置于睡眠模式。