处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

4G LTE成移动宽带无线网卡业务市场催化剂

4G LTE成移动宽带无线网卡业务市场催化剂
来源:新电子 时间:2014-05-22

Strategy Analytics无线运营商战略(WOS)服务《全球活跃的移动宽带无线网卡连接数预测:2007-2018》新兴市场主导中期移动宽带无线网卡连接数的增长,到2018年将占总连接数的80%。

报告从移动宽带无线网卡市场(与外置无线网卡,包括便携式Wi-Fi热点,笔记本电脑,带有嵌入式3G或4G连接功能的上网本和Chrome book的数据使用相关)对连接数、收益和数据流量进行预测。

以下是Strategy Analytics对移动宽带无线网卡市场的关键预测:

到2014年底,与全球无线网卡有关的移动宽带流量资费计划将达2.6亿,到2018年将增长至4.18亿。

2014年至2018年业务收益将从520亿美元增长至640亿美元。

2014年至2018年数据流量将从76亿TB增长至160亿TB。

4G LTE将成为跨所有地区销售额的关键驱动力,分别占2018年全球业务收益和数据流量的74%和71%。

图一:全球移动宽带无线网卡业务收益

Strategy Analytics无线运营商战略总监菲尔•肯德尔(Phil Kendall)评论到:“不论是用户将基本移动计算应用转移到这些终端中,还是通过网络共享使智能手机变成无线网卡。在过去的18个月里,智能手机和平板电脑点燃许多成熟市场对无线网卡连接的需求。然而,我们仍然可以看到上升空间。除了对新兴市场的前景看涨之外,由于小型固网宽带替代性机会的出现和定价的灵活性提升,一些成熟市场将恢复增长。”

Strategy Analytics无线运营商和网络服务总监苏珊•威尔士•德格里马尔(Susan Welsh de Grimaldo)谈到:“4G LTE将成为增长的催化剂,以更大容量,每GB更低成本的数据资费计划满足连接需求。深入了解迅速扩张的Wi-Fi用户群使许多家庭采用便携式终端成为可能,4G使便携式Wi-Fi热点路由器成为重要产品。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。