处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

AVR单片机开发板

AVR单片机开发板
来源:电子工程网 时间:2012-07-31

ATMega8L 小系统板,USBASP开发板,USB转串口开发板 ATMega8L 小系统板,USBASP开发板,USB转串口开发板-AVR实验板-AVR开发板是北京LCH电子2011年初设计的一款多功能合一的产品。此款产品有如下特点:

1、它是ATMega8L小系统板:把ATmega8L单片机的3个I/O口:PB,PC,PD大部分都用双排的插针引了出来,方便外接电路实验;板子上有MAX232 芯片 ,串口输出接口方式既有标准的DB9公头输出,也用双排插针输出232信号和TTL信号方便二次开发。有标准的10P ISP接口,方便下载程序。我们还提供所有引出I/O端口的测试程序,客户下载我们的该测试程序然后连接LED就能测试。我们还提供232通讯的测试程序。

2、它是 USBASP 开发板,用户可以用它进行USB下载器的开发学习,可以把它当成给AVR系列单片机下载程序的USB下载器,我们提供USB驱动。下图就是焊接好的具备USB下载器功能的图片

3、它是USB转串口开发板,可以进行USB转串口电路的开发,开发成功后可以把这部分功能电路嵌入到自己的开发电路中,使自己的产品具有USB接口通讯功能。下图就是焊接好的具备USB转串口功能的硬件。我们还提供USB转串口的驱动。

4、它是USB转TTL,用户可以用它进行刷机,系统升级。TTL输出端口采用双排的插针输出形式,方便用户连接到任何可以进行系统刷机升级的仪器设备上,我们还提供USB转TTL的驱动。下图就是具备USB转TTL功能的电路硬件。

5、它是232转TTL, 232 转TTL电路模块也是单片机开发过程中很有用的一个硬件,因为在开发过程中经常会遇到只有TTL输出的单片机设备,而电脑的串口接收的是232信号,所以单片机设备要与电脑进行串口通讯就要用到232转TTL电路模块,下图就是焊接好的具备232转TTL功能的硬件。