处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞思卡尔技术论坛深圳站呈现汽车电子解决方案

飞思卡尔技术论坛深圳站呈现汽车电子解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-05-21

         5月20~21日,深受全球开发人员的欢迎和支持的飞思卡尔技术论坛(FTF2014)重装归来,再返深圳。作为汽车芯片行业长期,飞思卡尔将在FTF上展示其强大的新型方案。在FTF的互动技术展示区,飞思卡尔将演示包含Kinetis EA系列在内的多种汽车电子的解决方案,包括网络、车灯、汽车电机控制等,参会者可亲身感受到飞思卡尔在汽车电子方面的创新性和卓越性能。

Kinetis EA系列汽车级MCU在华亮相

    此次FTF上,汽车电子类的明星当属Kinetis EA系列微控制器(MCU),它是基于ARM Cortex®内核的一套经济高效的汽车级32位产品组合,今年初刚刚问世。Kinetis EA系列的优势是主要服务熟悉ARM®架构的设计人员,简单易用,可帮助汽车电子零部件供应商短在24小时内实现初始原型开发,通常可将研发周期减少两周甚至更长的时间,并简化了汽车电子应用的整体开发流程。


    具体来看,Kinetis EA系列具有完整的ARM生态系统,整个Kinetis EA系列引脚兼容,该系列还将与未来的Kinetis Auto的其他产品系列引脚兼容。

    Kinetis EA 系列微控制器的目标应用包括座椅、天窗和油/水泵系统;通用的车身电子产品,如车身控制、泊车辅助、CAN / LIN节点、车内照明;以及面向摩托车动力总成的引擎控制系统。

    可见,飞思卡尔一方面继续在丰富原有的32位Qorivva和S12 MagniV混合信号MCU系列上进行持续投资,同时又推出Kinetis EA系列解决方案,对这些投资形成补充,终为客户提供全面的汽车电子设计选项。

     以下简要介绍部分FTF上的Kinetis EA方案演示。

高效节能的汽车网络:Green Autonet

    采用KEAZ128 MCU作为网络节点控制器,结合飞思卡尔的CAN收发器(MC33901)和LIN收发器(MC33662),将展示出KEAZ128高效准确的总线处理以及节能能力。采用基于CodeWarrior的标准驱动库的开发步骤,可以高效轻松地帮助客户开始设计。

Green Autonet展品


Green AutoNet系统框图

普适的汽车级电机控制

    汽车的电机控制应用非常宽泛,包括加热、通风和空调(HVAC);引擎冷却风扇;电动泵、电机控制和辅机;变速器和变速箱;车门、车窗升降和座椅控制。


    飞思卡尔将演示面向12V汽车系统的BLDC(无刷直流电机)控制解决方案。三相无传感器BLDC方案采用6步换向流程,有闭环调速控制和动态电流限制。

    整体硬件方案包括KEAZ128 MCU(基于32位ARM Cortex-M0+内核)、MC33903系统基础芯片以及MC33937A三相场效应晶体管预驱动器。

    此次所展示的电机控制应用采用ARM Cortex-M0+的 Automotive Math和Motor Control Library Set 提供的算法基本构件,包括基于16位定点运算的基本数学函数、PI控制器和数字滤波器。


    应用数据可视化和控制通过FreeMASTER运行时调试工具进行。集成式电机控制应用调试(MCAT)工具支持对应用参数进行运行时调整。

     FTF上演示的功能包括:12V汽车BLDC散热风扇,借助反电动势过零检测实现无传感器控制,DC总线过压、欠压和过流故障检测,通过Automotive Math和Motor Control Library Set功能创建的应用,仪器仪表/可视化的FreeMASTER工具,集成式电机控制应用调试(MCAT)工具等,欢迎感兴趣的用户亲临现场进行观摩。

简洁的汽车级车灯控制演示

    将展示基于LIN通信的完整车灯环境控制解决方案,包括前大灯、尾灯、转向灯等控制。


Kinetis车灯控制箱

    整体方案采用Kinetis KEAZN64系列芯片,是32位ARM Cortex-M0+汽车级MCU。除此之外,还有MC10XS3412四路高边驱动芯片和MC33662 LIN收发器芯片。


     演示功能包括LIN通信、自动或手动演示模式、车灯电流控制与诊断等。






ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。