处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED+驱动器减少低成本灯具的电磁干扰

LED+驱动器减少低成本灯具的电磁干扰
来源:http://www.eeworld.com.cn/LED/2011/1208/article_5895.html 时间:2012-07-30

Diodes公司推出AL8807降压型开关模式LED驱动器。其开关频率高达1MHz,具有严格控制的开关上升和下降时间,专为减少低成本MR16 LED灯具的电磁干扰 (EMI) 而设计。为达到高输出功率的要求,该驱动器可以在6V至30V的输入电压间运行,为多达八个串联的 LED 提供高达1A的恒定电流。

该驱动器的电流精度为±5%,能满足大多数低电压照明应用的要求,并能改善3W LED照明系统中灯与灯之间的亮度搭配。该驱动器的效率高达96%,其输出电流的设置简单,只需使用一个外置电阻器。

通过改变驱动器控制输入端上的直流电压或脉冲宽度调制 ( PWM) 信号,用户就能调节LED亮度,也能避免LED过流。AL8807的PWM调光比为1000:1,直流信号调光的范围为16%至100%,为用户提供灵活而宽广的灯光亮度控制范围。

AL8807 LED驱动器采用占位面积较小的SOT25封装,MSOP-8EP封装也即将推出。