处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

DIALOG率先将兼容高通协议充电IC引入日本手机市场

DIALOG率先将兼容高通协议充电IC引入日本手机市场
来源:EEWORLD 时间:2014-05-21

    Hosiden公司表示,Dialog的解决方案为日本一家的移动电信运营商提供,效且功率密度的Quick Charge 2.0适配器。

    中国北京,2014年5月20日 –高集成电源管理、AC/DC、固态照明和短程无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日宣布,公司已开始向日本智能手机电源市场批量供应其兼容高通® Quick Charge 2.0协议的iW620 AC/DC适配器接口IC,其中包括日本的智能手机及移动设备充电器厂商Hosiden公司。iW620搭配Dialog的iW1760 PrimAccurate™初级侧数字控制器为Hosiden提供CBC2112型号的Quick Charge 2.0适配器,该款适配器专为日本一家的移动电信运营商而设计。

    Hosiden公司大阪第三事业群工程部总经理Kenji Hirai表示:“我们借鉴Dialog在紧凑型、高能效数字AC/DC电源控制器领域的专业知识和长期经验,并且凭借其在快速充电市场中的地位,以此确保我们能够为日本电信运营商提供支持。之所以选择Dialog的iW620,是因为它能够为我们提供目前市场上效率的Quick Charge 2.0解决方案。新款CBC2112适配器可根据所用设备,在三个电源输出(5V、9V、12V)中自动切换。它不仅拥有高于传统产品(5V)的容量和输出电压,而且在设计时还考虑了高精度输出以及防止PLC的不利影响。随着高通Quick Charge 2.0标准的日益普及,该产品的市场有望不断扩展。”

    缩短电池充电时间是智能手机和平板电脑领域引人关注的发展趋势之一。耗电量剧增的应用程序不断涌现,造成了对更大电池容量和更长充电时间的需求,与此同时,消费者想要的是充电速度快的设备。Quick Charge 2.0是高通技术公司为智能手机、平板电脑等移动设备充电的专有协议,其充电速度比传统的USB充电方式快至75%。Dialog半导体有限公司GM电源转换事业群企业发展与战略高级副总裁Mark Tyndall 表示:“我们很高兴与Hosiden开展密切合作并且率先在快速充电解决方案领域树立领导地位。凭借以双方长期、扎实的关系为基础,本次发布充分验证了Dialog的移动AC/DC电源转换和快速充电技术。

    iW620支持Quick Charge 2.0高电压专用充电端口(HVDCP) A类(5V、9V和12V输出电压)应用。此外,借助iW1760初级侧数字PWM控制器,iW620还能实现快速电压转换和低于30 mW的空载功耗。因此,Quick Charge 2.0适配器符合严格的国际节能标准要求,其中包括2014年美国能源部要求AC/DC适配器的待机功耗低于 100mW的终法规、欧盟委员会行为准则外部电源能效行为规范(CoC)第五版第二阶层以及欧盟委员会能源相关产品(ErP)指令。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。