处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

显示优势决定OLED技术必成未来电视趋势

显示优势决定OLED技术必成未来电视趋势
来源:中关村在线 时间:2014-05-20
    为何OLED技术适用于电视

  自从LCD液晶显示技术取代了传统的CRT显像管之后,液晶电视已经占领了整个市场。尽管如此,液晶电视自身还存在的非常大的争议,虽然相对于 CRT电视而言,液晶电视不论在机身的体积、实际功耗、屏幕尺寸大小以及环保节能方面占据非常明显的优势,但是其色彩表现效果、响应时间、可视角度以及黑 色纯度方面的表现一直不够理想,因此在这么多年中,液晶电视一直在消费者的赞扬和质疑中生存,液晶电视并不是消费者眼中完美的解决方案,同时现在它也面 对了一个强大的竞争者——OLED显示技术。

  OLED之所以被业界人士广泛看好,并且行业认为其是液晶技术的接班人,主要是因为其 在多个方面完全解决了液晶显示技术的一些“历史遗留问题”:OLED显示技术并不需要单独的背光源,自己可以单独发光,因此其在机身厚度方面能够得到进一 步的缩减,并且色彩饱和度以及整体表现效果方面也比LCD液晶技术更加出色,同时也不存在响应速度太慢的问题。



OLED电视解决了之前液晶电视的顽疾

  此 外由于液晶电视在表现全黑图片时,黑色的纯度表现不佳,因此其存在漏光现象,原生对比度通常只能在1000:1左右,画面的层次感表现不佳。而OLED显 示技术由于可以表现出更好的黑色画面纯度,即黑色画面的亮度更低,这样其能够拥有更高的原生对比度,其数值可以轻松突破100万:1,这样相对传统的液晶 电视,其能够表现出更纯正的黑色效果以及更好的层次感。


OLED电视在黑色纯度方面表现更为优秀

  对于广大消费者而言,他们理想中的电视就是拥有纤薄的外观设计、出色的显示效果以及超低的功耗,而OLED显示技术则在这三大方面相对于LCD液晶技术都有全面的提升。因此OLED要比液晶技术更加适合应用在平板电视上。

  轻薄可弯曲造就更多可能性

  通过上文,我们可以看到OLED技术在显示效果方面, 对液晶显示技术的不足以及缺陷进行了全面的改进,在保证超薄与低功耗的同时也能保证出色的显示效果,更适合使用在平板电视上,当然OLED技术的优势还不 仅仅体现在画质上,其同样能够对平板电视的外观设计创新提供有利的条件。

  由于不需要背光源,OLED面板的厚度要比液晶面板更低, 因此也可以让OLED电视的厚度进一步降低,此外更薄的面板也让电视制造商有更多的创新空间,他们可以为OLED电视设计更时尚、个性、更富有艺术感的外 形,如LG推出的“画廊”电视就是一个很好的例子,正是由于OLED面板超轻薄的特点,让其能够内嵌在一块画框中,而如果使用液晶面板则实现这种设计的难 度要高出很多。相信在未来,电视厂商还会进一步深度发掘OLED的这一个优势,让电视变得更加有艺术感。



OLED超薄的特性能够帮助厂商将电视变得更有艺术感

  此 外,OLED面板还具备非常优秀的可柔性,即使弯曲也能够正常工作。现在曲面电视开始在市场中崭露头角,其能够比纯平电视提供更好的视觉包裹性,改善屏幕 边缘部分的画质体验。如果采用传统的液晶技术,其实现曲面的难度非常大,但如果使用OLED技术,那么实现曲面则难度更小,并且实际效果也会更加出色。


OLED更适合用于曲面电视

  综上所述,消费者理想中的平板电视应该具有更优秀的色彩表现、没有拖尾现象、可视角度更大、更轻薄、时尚的外形设计,这些OLED显示技术都能很好的满足大家这些需求,因此OLED代表显示行业未来的发展的趋势,更加适合应用在平板电视产品中。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。