处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

汽车电子改装市场的车载导航知识普及

汽车电子改装市场的车载导航知识普及
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-05-19
  • 便携导航仪随这几年的普及,已经很多车友都在用了,便宜而且好用。

    便携导航仪的硬件设计公司其实国内主力的就3,4家而已,远峰,MTK,爱配科,美赛达等。而其他名牌的比如任我游,是用的GARMIN的,还有MIO等,这些由于价格高,占市场少。

    就如当年的HID氙气灯,当年大楷在2002到2005年间,飞利普公司就在宝马奔驰上安装高档车灯,改装购买多少钱,要6000到8000一套,这价格到后来HID灯大量普及生产的2007,2008,2009年,中国生产商大量出货是150元一套,呵,从6000到150元,这是当中国人可以自己生产后的,中国制造的威力,当年2005年后的中国开始自己开发出来,就完成了1000多到100多的单价(当年有两家工厂很出名,一个叫展日,一个叫海蓝星)

    GPS导航仪也是,从2000多到200多。现在就剩下车载DVD导航,由于渠道多,还比较贵,其实这东西也是一样,就是渠道上的环节太多了。

    为什么很多车主都在用小的导航,不是不想用车载DVD系统,而是太贵了,动辄4000,5000,便宜也要3000多,而4S收的更高,5000,6000,遇到好车的,比如奔驰宝马的,要1万。

    车载DVD机分专用的与通用的,有的车直接可以用通用的,比如日产系列,是标准的尺寸放这个,而很多车用专用的。

    生产商生产出成品,大楷到渠道上不过1000多,接近2000,而批发商要赚几百,零售改装商要赚1000多到2000,就变成了这么贵,也造成了现在车载DVD使用率不够高。

    车载DVD系统组成,分 MCU 主板,导航 电路板 ,DVD机芯电路板,DVD机芯,功放,收音系统,显示渠道电路板系统,蓝牙模块,还有数字电视 芯片 ,国内用CMMB,液晶显示屏,外壳模具,线材。

    先介绍一下当前两种好的车载DVD系统设计方式,一种是MSTAR776系统设计方式,一种是双ARM11系统方式。外行用户可以从两方面去判断。

    这两种系统的主界面可以做到3D菜单,很绚丽,可以换背景,操作菜单图标可以任意换(类似IPHONE)

    在任意画面可以进行画中画的功能,比如你在听FM广播或者导航画面时还可以开小窗口播放DVD碟或者CMMB的数字电视。功能很强大。另外速度快。

    而双ARM11的系统更快,但目前系统稳定性不够,所以大量使用的工厂不多,少数工厂在高端车型的系列上在开始生产。

    除此外以前的老系统,有一个的缺点,就是整个车载DVD的显示控制驱动是做到了DVD机芯电路系统那部分去了,用的是DVD机芯电路系统驱动显示,这个的缺点是一开机不管你是否播放DVD碟(哪怕是在导航)整个DVD机芯也是在工作中的,这就影响了DVD机芯的寿命。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。