近日,我们走访了上海立迈电子科技有限公司(以下简称:立迈)和深圳市博深电子有限公司(以下简称:博深)实地测试了HD-MDI摄像机的效果。我们注意到,与SDI相比,MDI采用的是双绞线传输,线材成本比SDI低;而与IPC相比,其无延时和成本低优势也相对突出。作为高清新秀MDI能否给高清领域带来新的变革尚需市场检验。
新秀 HD-MDI
业内对于HD-MDI的认知尚且不足,那么什么是MDI呢?立迈大客户经理杨文杰告诉记者,MDI是由该公司今年开发出来的新高清系统。MDI系统既满足了传统安防行业从IPC系统无法得到的无延时无压缩实时监看的需求,也使系统造价远低于HD-SDI系统,已经接近原来的标清CCTV系统,使得高清监控系统可以迅速普及到传统安防项目。
博深推出的HD-MDI新产品采用双绞线传输并支持12V直流电和24V交流电
根据杨文杰的介绍,MDI是 高速 以太网定义的与介质有关接口(Media Dependent Interface),HD-MDI高清传输技术是使用标准的 高速 以太网物理层硬件,把发送端设备(高清摄像机)和接收端设备(DVR、DVR卡、中继器、光端机等)都做成MDI类设备,然后不通过HUB、网络交换机等MDIX类设备,发送端和接收端用CAT5或CAT6网线点对点直接连接,通过网络数据链路层把未压缩的实时高清信号经过科学高效的组织排序由摄像机端发送到接收端,从而实现等同HD-SDI的传输效果。
因为使用了以太网的物理层硬件,HD-MDI的传输采用的是双绞线传输,相对于同轴电缆传输会更廉价,更稳定,抗干扰性能力更强。杨文杰表示,在传输视频信号的同时可以实现双向音频,双向控制信号等的传输,也可以使用POE网线供电的模式,大大节约布线成本。
杨文杰表示,HD-MDI的第二代产品会采用更先进工艺的传输物理层器件,以实现更长距离的无中继传输和更 高速 的传输速率。预计会在6月份推出用CAT5网线实现无中继传输达到500米左右的终端设备,并实现1080P每秒60帧的传输,以完全满足安防中高端客户对高清图像的需求。
记者在现场见到了该公司推出的HD-MDI的720P摄像机和720P采集压缩卡、嵌入式DVR、中继器、光端机等系统所需要的一系列前后端设备。
双绞线传输无延时
记者在博深公司也见到了该公司推出的一款HD-MDI百万高清摄像机。博深研发部经理唐甲忠告诉记者,该机采用1/3″逐行扫描CMOS传感器,可实现720P高清视频实时输出。在唐甲忠的配合下记者对该机器的实时性和色彩还原性进行了实测。首先将该机器其对准工业园内的道路,观察显示器中所呈图像。发现园区内建筑和道路两旁的车辆,颜色基本正常,阴暗部分存在稍微色差,颜色显示变深,但是,整个画面通透,画质图像形象,线条明朗,层次感强,效果不错。
和 HD-SDI 一样,HD-MDI摄像机的优点是无延时传输。为验证其机器传输的实时性,工作人员将手在摄像机前任意快速晃动,并观察显示器中所呈现图像,即便手在快速晃动过程中,整个画面也非常流畅,丝毫没有拖尾、马赛克的现象出现。反复试验,该机器均无出现延迟现象。
当然,记者注意到HD-MDI摄像机还具有HD-SDI所不可比拟的优势。由于HD-SDI采用的是传统的同轴电缆传输,而随着铜价的日益攀升,使用HD-SDI摄像机系统的线材成本也与日俱增。HD-MDI系统则不然,因为其采用了双绞线传输模式,在线材成本上并没有增加。“我们知道现在质量好的同轴电缆的线材成本是十分高的,而HD-SDI系统需要高质量的同轴电缆。传统的广播级的同轴电缆是行不通的,即使使用原来的同轴电缆但其传输距离,基本才30米,所以采用HD-SDI系统需要更换的线材成本是居高不下的。”唐甲忠表示。“我们只需要一般的双绞线传输,而双绞线的成本每米基本1块钱左右在布线上面节约了大量成本。”在传输距离上,记者注意到HD-MDI摄像机如果采用六类线缆的话其传输距离能够达到近200米。
存储压力大
在测试时,记者注意到,与传统IP高清摄像机相比,其色彩的还原性稍有偏差。杨文杰表示,“由于MDI的图像传输是无压缩、实时的没有经过编解码的传输系统,所以在呈现给用户时有点偏差。这个问题和 HD-SDI 系统是一样的,而IP系统的传输都是经过前端的压缩后进行打包传输所以色彩还原效果相对较好。”与此同时,和HD-SDI系统一样,由于是经过无压缩的传输给后端的存储也会带来巨大的压力,这是毋庸置疑的。目前,立迈公司主流的MDI存储器只有4路,所以后端存储也是摆在企业面前的待解问题。
市场有待开发
记者注意到,目前立迈和博深已经有了相关的产品面市。立迈已经涵盖了摄像机、光端机、DVR等系列产品。而博深也正在进行MDI产品的二次开发对MDI产品的性能进行各种完善。
业内人士认为,现在HD-MDI还是个新事物,各种产品线还需要完善。推广结果和市场接受度如何还需要看用户,MDI的优势究竟在哪里需要使用以后才会被市场认可。
实际上,记者注意到,随着高清技术的不断发展,用户很难说出哪类技术占有绝对优势和绝对劣势。在此情况下,混合应用,综合应用成为了监控模式的主流。尤其伴随着当前系统化概念的不断深化,监控系统与门禁,报警系统的联动应用将成为一种不可避免的趋势。在众多高清技术风行的时代,技术融合和产品的完善或将成为监控应用的主流。
当960H、IP高清和HD-SDI进行激烈的角逐时,MDI的横空出世能否会再次引来行业的震荡,这需要MDI的应用效果说话。业内人士认为,作为一项新技术HD-MDI系统还没有实施的案例,具体的效果和市场将会如何,能否会迎来高清监控系统的再次角逐还需要市场的检验。