处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI推出业界首款片内集成数字I/Q解调器和抽取滤波器的8通道超声接收器

ADI推出业界首款片内集成数字I/Q解调器和抽取滤波器的8通道超声接收器
来源:电子工程网 时间:2012-07-26
Analog Devices, Inc. ( ADI) 推出业界首款片内集成数字I/Q解调器和抽取滤波器的8通道超声接收器AD9670。由于集成了解调器和抽取器功能,ADI的AD9670是首款能够调理8通道射频到基带频率数据的超声接收器,与其他接收器相比,可降低至少50%系统FPGA(现场可编程门阵列)的处理负担。该器件还集成了低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器以及14位模数转换器,具有业界的采样率(125 MSPS)和的信噪比(75 dB SNR)性能,超声成像质量更佳。8通道接收器是加入ADI获奖超声接收器产品阵容的产品,专为中到高端便携和手推车式超声系统而设计。

AD9670 集成的数字I/Q解调器、可编程振荡器和16抽头FIR(有限脉冲响应)抽取滤波器可降低FPGA的数字带宽需求,让设计人员使用成本较低的处理器或将处理带宽重新分配给其他系统功能。这款新器件还使用模拟I/Q解调器提供连续波(CW)处理路径,具有13阶谐波抑制,可让设计人员减少滤波器的数量以降低系统成本、降低设计的复杂度并提升信号灵敏度。它的连续波(CW)模式输出动态范围为每通道大于160 dBc/ √Hz。



另外,AD9670 8通道接收器的30 MHz抗混叠滤波器频率和125 MSPS模数转换器采样率结合,能够提供比同类竞争设备高出3 dB的SNR性能。集成的14位模数转换器同样具有可编程时钟、数据对准和生成可编程数字测试码等特性,包括内置的固定和伪随机码以及用户自定义测试码(通过串行端口接口输入)。该器件总功率为每通道130 mW,8通道低噪声放大器将折合到输入端的噪声降至5 MHz时仅0.78 nV/√Hz(典型值,增益为21.3 dB)。

ADI公司医疗保健部副总裁Pat O’Doherty表示:“借助首款集成数字解调器和抽取滤波器的8通道超声接收器,不仅可降低数据的I/O和吞吐量,还能减轻系统处理器的压力;同时通过扩展抗混叠滤波器频率范围和保持较高的ADC采样率,我们不断协助医疗和工业超声设备制造商满足更高频率探头和卓越成像质量的需求。”

AD9670 8 通道超声接收器主要特性
•    集成可编程振荡器的数字I/Q解调器
•    FIR抽取滤波器
o    每个抽取系数16个抽头
o    抽取数为32
•    14位、125 MSPS模数转换器
o    信噪比(SNR):75 dB
•    8通道LNA、VGA、AAF、ADC
•    低功耗:
o    TGC(时间增益补偿)模式:每通道130 mW (40 MSPS)
o    CW(连续波)模式:每通道55 mW
•    噪声:典型值0.78 nV/√Hz(5 MHz,增益为21.3 dB)
•    CW多普勒信号谐波抑制:13阶