处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

今日要闻:晶圆代工厂未来布局/石墨烯进展/全球芯片销售额

今日要闻:晶圆代工厂未来布局/石墨烯进展/全球芯片销售额
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-05-14
  •  OFweek     电子工程    网讯:今日要闻:2013年全球晶圆代工市场规模428.4亿美元,年增率约14%,如此巨大市场,未来3年晶圆代工厂布局如何?2014年3月全球     芯片    销售额的三个月平均值为261.6亿美元,季的全球芯片销售表现仍创下新高纪录…以下是要闻详情:

      【未来三年晶圆代工厂布局】  

     @李健-芯片战争:未来3年可能是留给GF投资方后的抉择机会。三星和英特尔都有自己的主业,代工业务也就那样了,除非苹果转变,否则不会有太大的客户转过去。TSMC基本还是半壁江山,UMC会在20nm之后慢慢掉队,GF能够在这个过程中拿走多少市场份额直接决定了未来投资方的态度,光靠买技术是不是能继续增长真的很难预料。

     KINAMKIM:基本上先进工艺已经是独霸了啊。三星也许会独立代工业务。

      【晶圆代工厂市场规模】  

     ICInsights:2013年全球晶圆代工市场规模428.4亿美元,年增率约14%,台积电市占率高达46%,GlobalFoundries约9.94%,联电和三星电子市占率也约市占率也超过9%,市场也预估台积电在苹果的A8处理器芯片订单量产出货下,全球晶圆代工市占率也机会挑战50%。

     联电除了要面临GlobalFoundries不断扩产和转进先进制程,同时也要提防大陆晶圆代工厂中芯国际势力壮大,宣示年底量产28奈米制程技术。

     GlobalFoundries日前也宣布和三星结盟,针对14奈米FinFET制程技术将一起合作,GlobalFoundries可藉此快速进入14奈米制程生产制造,三星也可藉由此策略合作来争取更多订单入袋。

      【全球芯片销售额持续亮眼3月成长11.4%】  

     WSTS数据指出,2014年3月全球芯片销售额的三个月平均值为261.6亿美元,同比成长11.4%。3月芯片销售额成长速度相对趋缓,不过2014年季的全球芯片销售表现仍创下新高纪录。

     以各区域市场来看,北美芯片市场3月销售额与去年同月相较成长16.1%;亚太区芯片市场的3月销售额年成长率则为12.9%,同时间欧洲芯片市场销售额年成长率为8.0%。与2月份相较,北美与欧洲芯片市场的成长速度都呈现趋缓,但亚太与日本芯片市场的成长率则增加。

      【DisplayPort标准重大变革:AMD赢了】  

     ESA(视频电子标准组织)今天宣布,DisplayPort1.2a技术标准正式引入“适应性同步”,可实现更平滑的、无撕裂的游戏图像,无卡顿的视频播放。

     AMD一直在开发类似的显示同步技术"ProjectFreeSync",并提交给了VESA,终形成了这一标准规范。

     对于NVIDIAG-Sync,VESA称二者技术上类似,但后者用的是昂贵、私有的硬件,自己则是开放的、免费的,成本更低,生态兼容性也更好。

     炬力集成:AT240(ActionsTaiShan240)是一套完整的开发平台,除了提供一套EVB开发板,还配有开发过程中可能使用的各种配件,如串口打印线,USB线,Adapter,跳线帽等。AT240使用的软件平台是改进过的uCOS,支持VFS(虚拟文件系统),软件接口兼容POSIX标准。基于此平台,客户可方便的开发个性化的应用。

      【氧化石墨烯可调节多巴胺神经元分化    】

     近日,中科院上海生命科学研究院健康科学研究所乐卫东小组发现,纳米材料氧化石墨烯在胚胎干细胞向多巴胺神经元分化过程中可发挥重要作用。

     专家认为,这些发现对提高多巴胺神经元的分化效率,进而将其用于干细胞移植治疗帕金森氏症具有重要作用,也拓宽了当前学界对于纳米材料在干细胞尤其是神经干细胞和多巴胺神经元领域的调控知识。

      【自我修复塑料研制成功】  

     “休斯敦,我们有麻烦了”或许正在走向销声匿迹的那一天,而这还要感谢研究人员开发出的一种具有自我修复机制的塑料。这种材料能够修补直径达1公分的空洞,并且在这一过程中恢复材料绝大部分的原始强度。

     在这一过程中,注满一个直径约为1公分的孔洞需要20分钟,而这种凝胶大约需要3个小时便可以凝固为坚硬的塑料。研究人员如今正在致力于使这套系统能够以更快的速度自我修复。

     并未参与该项研究的伊利诺伊州埃文斯顿市西北大学化学家FraserStoddart指出,这项新技术的潜在应用范围从航空航天工程一直到外科植入手术。

  •  ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、     Future    (富昌)、Avnet(安富利)、     Arrow    (艾睿)、     Chip1stop    、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。