处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔改变PC策略布局NB厂士气重振再出发

英特尔改变PC策略布局NB厂士气重振再出发
来源:DIGITIMES 时间:2014-05-13
   随着平板电脑成长动能趋缓,加上Windows XP退役等,近期全球笔记型电脑(NB)市场气氛终见由冷转温迹象。 NB业者表示,尽管2014年内不会有新世代平台转换,然在Wintel面对需求现实,软硬体设计与行销策略终强化用户体验,而消费者购机需求亦见转变下,2014年NB出货可望进一步止跌,另也因竞争者减少,相较平板、手机激战,NB产业生态应可逐季恢复元气。
当中可观察的是,英特尔已不再于新旧平台转换上纠结,终体认到消费者不再将新制程硬体平台视为首要换机考量,除将下一代NB平台延迟至年底才会发布外,并不断寻求NB与平板的功能整合应用,同时扭转首代2-in-1机种价格偏高而影响需求的劣势,当中,更在平台价格及行销补助上,给予NB业者支援,期望能发挥团队力量,一同扩大市场需求。
英特尔亦将与多家NB业者于6月COMPUTEX上揭露多款变形NB新机。不只是在Windows作业系统平台支援上,英特尔也迅速察觉到采用Google Chrome作业系统装置的需求正逐步扩增中,也因此在2013年中所释出的平台蓝图中,就将Chrome作业系统列为重要发展平台,推出多款处理平台组合,而不只是目前在英国与美国教育市场需求扬升的Chromebook,更扩及DT与AIO PC等装置,主打云端应用的Chrome装置,也因讲求效能表现,成为ARM大军难以跨界挑战英特尔的领域。
英特尔强化NB战力,不只是Winodws或是Chrome平台装置,近年出货量大跃进的MacBook系列,英特尔更为其推出符合需求专属处理器平台,不只是第3季将放量的改款MacBook系列,未来可能将推出的变形设计新机都采用英特尔平台,对于英特尔与供应链而言,NB产业坏时间已过,下半年起NB需求应可回稳,而在竞争者减少下,NB品牌竞况应可略为缓和。
面临苹果(Apple)与Google Android平板大军跃升市场主流,过去2年多来显著压制NB需求增长动能,而首当其冲的莫过于微软(Microsoft)与英特尔(Intel),尽管陆续祭出Windows 8/8.1作业系统,或是新一代硬体平台、超轻薄Ultrabook,以及结合平板与NB功应用的2-in-1装置,但始终欲振乏力,Wintel来自于PC平台的优异获利表现不再,整体NB产业链也陷入前所未有寒冬期。
然近月来NB市况终出现需求回温迹象,NB业者指出,NB市场需求略见回升,主要是历经平板热潮后,用户也开始体验到NB既有功能应用的不可取代性,加上Windows XP退役,激发许久不见的企业换机升级应用。
且面市迄今已1年多的Windows 8/8.1,随着入门级NB机种价格走跌,支撑Wintel NB大局,或是如华硕T100触控变形机种热卖,消费者也已开始习惯改良后的Windows 8.1应用,加上英特尔不断强化NB平台功能,改良触控NB设计与续航力,加入更多元变形混合设计,Wintel不再独善其身,面对产业困境,祭出行销补贴与平台采购优惠折扣,让整机售价更趋平民化,都是开始推动NB买气回温的关键所在。
360°:Bay Trail-M平台Chromebook
随着多平台世代来临,英特尔(Intel)于PC、移动装置领域不再仅是以Windows作业系统为平台合作选择,在微软拥抱ARM架构后,先前英特尔也与Google展开合作,除Android平板外,还有采用Chrome的PC装置。
近日英特尔更进一步与宏碁、华硕、戴尔(Dell)、惠普(HP)、联想与东芝(Toshiba)等多家业者共同宣布首批搭载Celeron处理器的新款Chrome装置,该款处理器是以Bay Trail -M系统单芯片(SoC)为开发基础,此外,也发布搭载第4代Core i3处理器的新款Chromebook。
英特尔也宣布已上市及2014年即将陆续推出的Chrome OS机种就有20款,远超过2013年9月的4款机种,英特尔的芯片是能支援64位元Chrome OS的平台。
新款Chromebook装置内含英特尔以Bay Trail-M SoC为基础的Celeron处理器,除提供11小时的电池续航力外,更将英特尔架构扩展到省电型NB、可变形机种、桌上型电脑(DT) 、以及AIO PC等不同产品与不同价位带,包括宏碁、华硕、联想及东芝等,近期内就会推出内含这些升级版处理器的6款新装置。其中,华硕会有11.6吋C200及13.3吋C300新款Chromebook,5、6月就会出货。
在所有内含Celeron处理器的Chromebook将首度采用英特尔的802.11ac无线通讯元件,英特尔另也揭露Education Chromebook参考设计方案,主要针对教育市场。
而针对注重效能的用户,英特尔也揭露搭载第4代Core i3处理器的Chromebook,售价由349美元起跳,在Web应用方面,Google Hangouts可进行多方通话,离线程式也能流畅执行,戴尔与宏碁将率先推出搭载Core i3处理器的高效能Chromebook新机。
而联想首批消费型Chromebook,包括N20与N20p Chromebook,前者提供类似传统NB的熟悉操作感,后者除可像一般NB置放外,还能把屏幕向后翻转并直立放置于桌面,联想另还有ThinkPad 11e Chromebook及ThinkPad YOGA 11e Chromebook等产品设计。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。