处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

开启模拟第二春+960H监控产品技术分析

开启模拟第二春+960H监控产品技术分析
来源:电子工程世界 时间:2012-07-25
在2010年刚推出的时候, 960H视频监控技术 发展前期是不被看好的,甚至由于DSP、DVR、Decoder的问题而被批前景堪忧,但通过两年的努力,在Sony以及大陆、台、韩三地厂商的用心研发下,960H视频监控技术有了极大提高。笔者通过在Secutech台北展测试的机会,总结出960H的技术发展与各位读者分享。

信号噪声高讯杂比(Signal Noise Ratio)的噪声 控制力 (Noise Reduction)

针对960H摄像机,视频监控厂商开发了数字信号处理器以提供高解析画质在高讯噪比(SNR)上的控制力,其讯号与噪声的比值越高,表示其对信号讯杂的控制质量越高及对色彩重现能力越强。因此DSP可以从原有48dB噪声比控制到目前的52dB,甚至还有更高的技术,这在Secutech评测中有着非常明显的效果呈现。从噪声抑制力上就可以看出960H摄像机的应用技术效益。

范围扩大的 宽动态 改良技术(Wide Dynamic Range)

在960H在DSP支持下展现了良好的宽动态(WDR)功能,即摄像机对于室内外光线差、强光目标或背光强烈的背景目标(也就是背光及亮度反差极大)的监控表现。通过测试可以看出不同厂商在DSP这部分的技术开发与研究一直未曾停歇,从50dB、75dB到120dB,宽动态比技术开发越来越好,但此在评测过程中看到的结果并不完美,因为在越大的宽动态条件下,也意味着背光补偿与曝光快门技术必须越密切的调校、配合,才能获得好的宽动态效益,而非是在动态比范围的竞争。当然我们也在评测中看到一些合理且尚称完善的宽动态处理,在摄像机与环境匹配下的宽动态才能真正发挥其应有的效果。

重要的 色彩 环原技术(Color Recover)

在一般环境下,960H摄像机在光线不同或是照明条件不一样的情况下,由于CCD加上DSP的特定效应,除了上述的技术本质发展以外,色彩还原度也是本次Secutech评测中960H视频监控技术的改进项目之一。在测试中,照明1-200lux色温由2300°K-10500°K的变化中,我们体验到在CMOSSensor世界中睽违已久的CCD丰富色彩表现及比原目标更逼真的还原效果。除了CCD,在DSP上的ATRorATR-EX自适影调整(AdaptiveToneReproduction)让画面除了能呈现清晰视频,对于色彩部分也具有高灵敏度的反应与还原增益效果。