处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

莱迪思推出DIAMOND+2.0软件

莱迪思推出DIAMOND+2.0软件
来源:电子工程世界 时间:2012-07-23

美国俄勒冈州希尔斯波罗市 2012年7月16日  莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今天宣布推出其Lattice Diamond®设计软件2.0版本, 莱迪思 FPGA产品的旗舰设计环境。 2.0版本包括对新的LatticeECP4™FPGA系列的高级支持,针对成本和功耗敏感的无线,有线,视频和计算应用,重新定义了低成本、低功耗、中档FPGA市场。

通过实现快速的设计时序收敛,Lattice Diamond 2.0设计软件改进了整个用户体验,并推出一个新的基于分割的针对LatticeECP3™FPGA器件的增量设计流程。这个新的设计流程将有助于用户保存设计性能,并减少设计修改后的运行时间。

莱迪思的软件营销总监Mike Kendrick 说道,“Lattice Diamond 2.0软件包括一套完整的易于使用,功能强大的设计工具调整,专门针对我们的低功耗,低成本的中档FPGA的独特逻辑结构。我们增加了新功能,如System Planner,以支持我们创新的LatticeECP4架构和简化创建复杂的 高速 6 Gbps串行数据传输解决方案,而没有折衷成本目标。”

先进的数据支持针对新的LatticeECP4 FPGA系列
Lattice Diamond设计环境使用户能够很容易地探索设计方案,因为他们针对成本敏感,低功耗的中档FPGA应用,这非常适用于LatticeECP4系列。基于早期的LatticeECP4-190器件的硅特性,Lattice Diamond2.0软件包括针对时序、功耗和封装的先进数据支持。除了有助于确保低成本和低功耗实现的算法, Lattice Diamond 2.0版本增加了一个新的System Planner工具,使用户能够优化LatticeECP4器件拥有的12个6Gbps SERDES通道的资源使用。

此外,功能丰富的功耗计算器工具提供节省功耗和待机模式的设置,和预加重配置一起准确地分析和估计LatticeECP4设计的功耗。2.0版本还能够生成LatticeECP4器件的DSP块:业界的基于FPGA的高吞吐量,双数据速率DSP块,非常适用于低成本、高性能的RF,基带和图像信号处理。

加速产品上市的更高效的设计流程
在短的时间内实现时序收敛是一个重大的挑战,因为用户把越来越多的功能放入单片FPGA。当用户改变他们的设计时,他们希望FPGA设计工具保留一些已经取得的关键时序结果,并缩短需要实现更新设计的运行时间。LatticeECP3 FPGA的用户现在可以使用基于分割的增量设计流程,以帮助保留设计的性能,并减少设计局部改动后的编译运行时间。这个设计流程重新使用先前编译的分割,那些重新设计过程中未涉及的部分, 并只重新编译有改变的分割部分。

此外,为了实现快速的时序收敛,大多数用户通常需要适当限制他们的设计。Lattice Diamond2.0软件现在包括了改进的,不受约束的路径报告,使用户能够更迅速地识别和填补他们的设计约束的不足。

更加易于使用
Lattice Diamond软件是一个直观的设计环境,使用户能够更迅速地完成他们的设计。为了帮助识别和纠正在设计流程初期关于引脚的使用问题,一个新的引脚Design Rule Check(DRC)引擎被引入了Lattice Diamond 1.4版本。使用Lattice Diamond软件2.0版现在就能够检测到额外的未正确使用引脚的情况,除了支持LatticeECP3、MachXO2™和LatticeSC™器件系列之外还支持LatticeECP4器件。该DRC引擎可实时或按照要求工作。它还为用户提供清晰的报告,通过为用户提供一些建议,帮助纠正引脚的使用问题。

每个Lattice Diamond软件版本中都包含了Lattice Diamond编程和Lattice Diamond部署工具。通过一个直观的向导方式,他们使用户可以轻松地对莱迪思器件进行编程或以用户所需部署方法的格式创建适当的器件编程文件。从Lattice Diamond Programmer 2.0开始,用户可以添加自己的SPI闪存器件到任何新版的工具。Lattice Diamond 部署工具2.0还提供了更多的嵌入式功能,如嵌入于MachXO2器件系列的I2C, LatticeECP3和LatticeXP2™系列器件的从SPI。Lattice Diamond编程和Lattice Diamond部署工具也可作为独立的工具。

第三方工具支持
Lattice Diamond软件包含了适用于Windows和Linux的Synopsys的Synplify Synplify Pro 高级FPGA综合工具。还包括了适用于Windows的Aldec Active-HDL 莱迪思版 II 模拟器。

对所有莱迪思器件的支持不仅包括Synplify Pro和Active-HDL的OEM版本,而且包括Synopsys Synplify Pro、Aldec  Active-HDL和Riviera-PRO的完整版本。 Mentor Graphics的ModelSim SE和Precision RTL综合也支持莱迪思器件。

支持的操作系统
Lattice Diamond 2.0软件支持微软的Windows XP、Windows Vista和Windows 7操作系统,现在还针对Windows 7的64位应用增加了存储器容量。对于Linux用户,现在Lattice Diamond2.0能够在5和4版本上运行,还能够在Linux Red Hat 6上运行。