处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Energy+Micro,宣布推出两款新的功能丰富的入门套件

Energy+Micro,宣布推出两款新的功能丰富的入门套件
来源:电子工程世界 时间:2012-07-23
Energy Micro ,宣布推出两款新的功能丰富的入门套件,以帮助设计者开发更加复杂的电池供电产品,如便携式医疗和健身器材及智能配件等。这两款开发套件基于其现有的Giant Gecko及Leopard Gecko微控制器,具有板上调试和电流探头功能,以及证明Gecko MCU 400 nA的睡眠模式以及内置1M Flash 所需的所有功能。

这两款入门套件支持EFM32 Gecko家族(共240款)内存的微控制器。除了包括全SEGGER J-Link 支持,新的入门套件的另一特色是首次加入加强版的Energy Micro实时电流探头,即 energy Aware Profiler性能分析工具。这一先进的AEM能耗监控系统确保浏览的电流数据,相比早期版本,精度更高,浏览速度提高100倍,从而无需通过连接外部设备来找出电流消耗。

EFM32-GGSTK3700入门套件基于Energy Micro的EFM32GG990F1024 MCU—行业内一款拥有 1MB 片上Flash 和 128KB RAM内存的低功耗MCU. 另一入门套件EFM32LG-STK3600则基于拥有 256KB Flash 的EFM32LG990F256 MCU.大范围的内存选择使得设计者在实现复杂的嵌入式设计的同时又能产把品的功耗维持在低水平。Leopard Gecko 及Giant Gecko 系列MCU都能够直接控制TFT显示屏,并配备支持主机、设备和On-the-Go (OTG)协议的USB 驱动程序。

此外,这两款新的EFM32 Leopard Gecko 和Giant Gecko 入门套件还配备了光、金属和触摸传感器,这些传感器使得设计者可以研究Energy Micro Gecko MCU 独特的LESENSE 低功耗感应接口- 它可自主监控多达16路的外部模拟传感器而无需CPU介入。硬件功能包括一个USB插头、32MB板载NAND闪存、LCD、各种指示灯和按键。

Energy Micro所有的开发工具都由其Simplicity Studio-“简易工作室”支持。Simplicity Studio是免费的EFM32开发软件套件,提供所有的文档、代码示例以及任意一款Gecko设计所需的驱动程序,EFM32 的LeopardGecko及 Giant Gecko 系列MCU已开始全面量产。