处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器推出业界速1.5+GSPS+16+位数模转换器

德州仪器推出业界速1.5+GSPS+16+位数模转换器
来源:电子工程世界 时间:2012-07-20
日前, 德州仪器 (TI) 宣布推出业界快速度 16 位 数模转换器 (DAC),进一步突破数据转换器的性能极限。该 4 通道 DAC34SH84 与性能接近的16 位 DAC 相比,速度提升 50%,功耗降低 50%,时钟速率高达 1.5 GSPS,单位通道功耗仅为 362 mW。DAC34SH84 支持 1.25 GSPS DAC34H84引脚兼容升级,可帮助客户实现 3G、LTE、GSM 及 WiMAX 无线基站与中继器,微波点对点无线电、软件定义无线电与波形生成系统的速度化。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/dac34sh84-prcn

DAC34SH84 的主要特性与优势
• 更高的带宽:每个 DAC 750 MSPS 的输入速率支持高达 600 MHz 的带宽,可充分满足 120 MHz 的五阶线性化需求,以采样率运行时带宽比竞争产品高 3 倍;
• 频率捷变:2x 至 16x 内插与 2 个独立 32 位数控振荡器可在支持频率计划高灵活性的同时,降低接口的速率与FPGA成本;
• RF 边带图像抑制:完整 RF 传输路径的片上校准不但可抑制边带与本地振荡器直通,同时还可驱动 TRF3705 等 IQ 调制器;
• 快速度 16 位 DAC:DAC34SH84 属于 DAC3484 系列,该系列包括业界速度第二的 16 位 DAC:1.25 GSPS 4 通道 DAC3484 与 DAC34H84 以及 1.25 GSPS 双通道 DAC3482 等。除 高速 度外,该系列还可帮助设计人员限度地提高设计方案的电源效率。

工具与支持
DAC34SH84EVM 评估板现已开始供货。它包含可直接评估 DAC34SH84 的变压器耦合 IF 输出。

对于完整的比特至 RF 发送器原型设计,TSW30SH84EVM 不但包含 DAC34SH84,而且还包含 TRF3705 IQ 调制器、LMK04800 超低抖动时钟清除器、如 DC/DC 转换器与低噪声 LDO 等 TI 电源管理器件以及功率放大器,TSW30SH84EVM已于今日开始接受订单。

今天同步推出的TSW1400EVM 模式生成模块具有 高速 双数据速率低压差分信号 (LVDS) 输出总线,可在1.5 GSPS 速率下支持 16 位数据,从而可满足在 DAC34SH84EVM 中 高速 生成各种模式的需求。在与 DAC34SH84EVM 或 TSW30SH84EVM 结合后,TSW1400EVM 还可在提供高灵活评估环境的同时,通过大型板载存储器实现已调制模式生成。TSW1400EVM 现已开始提供。

TSW1406EVM 模式生成模块可为每比特高达 1 GSPS 的简单模式生成提供成本更低的替代方案,其将于今年 3 月份开始供货。

此外,验证电路板 信号完整性 需求的 IBIS 模型也已开始提供。

供货情况与封装
采用小型 12 毫米 x 12 毫米 BGA封装的 DAC34SH84 现已开始提供样片。预计将于今年第 2 季度投入量产。

TI 出席移动世界大会(Mobile World Congress)
2012年移动世界大会将在西班牙巴塞罗那当地时间2月27日至3月1日拉开帷幕。欢迎访问 8 厅 8A84 号 TI 展位,了解模拟、嵌入式处理、无线以及 DLP® 新闻。在这里,您可观看 包括 DAC34SH84在内的TI 无线基础设施及移动产品市场的各种演示。