处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

e络盟推出两个基于Cortex-M处理器的STM32系列开发套件

e络盟推出两个基于Cortex-M处理器的STM32系列开发套件
来源:电子工程世界 时间:2012-07-18
[中国 – 2012年6月12日] 首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商e络盟(element14)日前宣布,在欧洲、中东、非洲、中国和美洲推出的基于 ARM Cortex-M3 和 Cortex–M4处理器的 STM32F2xx 和 STM32F4xx 开发套件 ,进一步扩展与ARM的合作。
购买此开发套件,客户将会随开发套件获赠 Keil MDK-Lite 开发工具和ULINK-ME 调试适配器,这得益于e络盟于今年年初在美洲宣布的与ARM达成的特许经营协议。此外,开发人员还将获得e络盟经ARM训练有素的工程师及e络盟ARM开发工具团队的大力支持,获取丰富的技术资料、视频支持资料以及e络盟Knode上的设计案例。新的开发套件也将成为e络盟基准路测团队的核心,设计工程师们将在这个平台测评新产品,并在e络盟社区上公布测试结果和结论。

基于Cortex-M3处理器的STM32F2xx 和基于 Cortex-M4 处理器的STM32F4xx设备,具有强大的板上功能。可在低电压或充电电池运行时,针对需要高处理功耗和低功耗性能的不同应用灵活降低功耗。

e络盟母公司Premier Farnell集团首席技术官沈洪指出:“凭借这两款新的开发套件,我们正在拓展我们的选择和我们提供产品的深度和广度,以及ARM处理器设计的领导地位。基于Cortex-M系列处理器的STM32F2xx/F4xx,其MCU已经能够提供业界的性能,为了配合这一领导地位,我们还提供补充设计软件、调试方案、RTOS、以及来自e络盟全球社区的10万名设计工程师的技术支持和独特的内容访问。”

ARM系统设计部渠道营销总监Mark Onions表示:“在竞争激烈的环境中,客户需要强大的工具、硬件和技术服务来参与市场竞争。通过我们与e络盟的合作伙伴关系,的基于Cortex-M系列处理器的评估板能够帮助我们为共同的客户提供方便、一流的产品和服务。”

MCBSTM32F400UME 和 MCBSTM32F200UME 开发套件的其它重要特色还包括:
片上存储器:1MB闪存和192KB RAM
外部存储器:8MB NOR闪存,512MB NAND闪存,2MB SRAM,带NFC接口的8KB I2C EEPROM
以太 MAC10/100,支持IEEE1588 v2
两个USB OTG(其中一个支持HS)
2.4英寸电阻触摸屏彩色QVGA TFT液晶显示屏
CAN和串行接口
串行/ UART端口
MicroSD卡接口
数字VGA摄像头接口
模拟功能,包括两个12-bit DAC、三个达到2.4 MSPS或7.2 MSPS的隔行扫描模式12-bit ADC。
ULINK-ME调试适配器
MDK-ARM精简版开发工具