处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

富士电子使用Cadence+Virtuoso加速并行仿真器将开发时间减少25%

富士电子使用Cadence+Virtuoso加速并行仿真器将开发时间减少25%
来源:电子工程世界 时间:2012-07-18

作为一家的电源管理IC公司, 富士 电子采用了 Cadence 技术检验功耗管理IC与整个系统

【加州圣荷塞,2011年10月5日】全球电子设计创新企业Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS),今天宣布富士电子公司采用Cadence Virtuoso 加速并行 仿真器 将电源管理IC的开发时间和系统的验证时间都缩短了25%。这家日本电源管理IC公司在强大的Cadence Virtuoso模拟设计环境中使用该 仿真器 ,实现时间的大幅缩短,同时有助于提高质量。

“越来越多顶尖企业认识到他们可以使用Cadence Virtuoso加速并行 仿真器 获得产品快速上市的优势,”Cadence硅实现部门定制仿真部营销主管John Pierce说,“这种 仿真器 与Virtuoso模拟设计环境紧密而完美地结合,超越了基准的SPICE仿真性能,让诸如富士电子这样的公司能够进行更彻底、更全面的验证,降低了风险,提高了质量。”

富士电子开发的电源管理IC与使用这些IC用于新能源、绿色IDC与汽车应用的电源设备。Virtuoso加速并行 仿真器 符合进行概念设计、检验全芯片系统所需的技术。

“我们的设计团队从我们传统概念的设计方法转换到基于Virtuoso加速并行 仿真器 的电路仿真环境,用于整个设计流程,并将定制/模拟IC上市时间减少25%,”富士电子电子设备实验室硅器件开发中心设备开发部总经理Naoto Fujishima博士说,“此外,Verilog-A模型与Virtuoso加速并行 仿真器 的结合进一步加快了验证速度,设计团队能够用更短的时间对整个系统进行检验。这样,我们就能用更短的时间做出高质量的设备。”

Virtuoso加速并行 仿真器 是Virtuoso多模式仿真的一部分,能够进行高性能SPICE级精确的仿真,实现更快的设计目标覆盖,同时提供更好的性能与更高的容量。