处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英飞凌为马来西亚的新型身份证提供安全芯片

英飞凌为马来西亚的新型身份证提供安全芯片
来源:电子工程世界 时间:2012-07-18

2012年7月16日,德国纽必堡讯——英飞凌科技(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布为马来西亚新型居民电子身份证提供安全芯片。被称为“MyKad(大马卡)”的新一代智能卡搭载了 英飞凌 采用屡获殊荣的“Integrity Guard”安全技术的SLE 78安全控制器。马来西亚充分利用这种全新的安全技术,并结合SOLID FLASH™,以便实现快速部署。

MyKad 是一种包括生物识别在内的多用途居民电子身份证,这使驾照、医保卡、ATM、电子签名和电子政务服务等其他多种功能得以实现。过去若干年来,马来西亚每年都会发行大约200万张新身份证。身份证需要使用很多年,会经受较大的磨损,因此,它们必须满足很高的具体要求。尤其是,应在身份证卡的整个生命周期中确保持卡人的个人信息数据的安全性。

英飞凌科技芯片卡与安全事业部总裁Stefan Hofschen博士指出:“我们在全球各地承接的多个项目,充分证明了我们的安全芯片在身份证件应用中的强韧性和可靠性。MyKad项目顺应了行业发展趋势,由基于MASK ROM的智能卡IC,转向诸如英飞凌SOLID FLASH等经过认证的一流可靠的凌捷掩模安全控制器。这样,我们就可解决未来政府项目和支付项目提出的各种挑战,同时实现极具竞争力的总体拥有成本。”

项目选用的英飞凌SOLID FLASH产品,将通过采用专用非易失性存储器( NVM )技术获得的灵活性,与出类拔萃的可靠性和先进的安全概念有机结合在一起。这种通过安全认证的SOLID Flash产品方便客户在更短的时间内对市场变化迅速做出反应,同时还有助于实现产品的灵活运用,并在物流、发展和整个认证过程中带来诸多优势。所有SOLID FLASH产品均在德国通过了BSI(联邦信息技术安全办公室)的Common Criteria认证,并获得了EMVCo的认证。这使它成为众多应用的理想之选,同时保持着适应未来变化的充分灵活性。

MyKad 还采用英飞凌的Integrity Guard安全技术。对于对安全性和耐久性有高要求的身份证件而言,这种安全技术通过采用加密的双CPU内核,可提供持久的安全性,从而树立安全电子证件新标杆。通过采用这种技术,数据在处理过程中在整个数据通道都实现了加密。这种安全控制器内核搭载两个处理单元,它们通过采用高级的错误检测方法,不断检验彼此的功能是否正常。英飞凌采用Integrity Guard技术的高度安全的SLE 78产品家族适用于所有重要的电子政务应用,例如电子医疗卡、电子身份证和带生物识别数据的居留证等。

据行业协会Eurosmart报告,2011年,用于安全证件的安全芯片的销售量为2.4亿枚。英飞凌约占该细分市场40%的市场份额。此外,英飞凌是2011年一家向中国、印度、美国、印尼和巴西等全球人口多的五个国家的电子护照项目提供安全芯片的半导体供应商。

立足于在安全、非接触式通信和集成式单片机解决方案(嵌入式控制)等领域的核心竞争力,英飞凌面向多种芯片卡和安全应用,成功推出基于半导体的综合安全产品组合。英飞凌利用这种技术专长提高移动和网络世界的安全性,譬如移动支付、系统安全性和安全的电子身份证件。过去25年来,英飞凌成功开发出基于硬件的创新安全解决方案,并且连续14年占据全球市场头把交椅。