处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高清视频监控升级 市场应用模式或将多元化

高清视频监控升级 市场应用模式或将多元化
来源:中国安防展览网 时间:2014-04-29
    随着视频监控系统建设使用实践的不断深入,安全技术防范已成为治安防范的重要手段和社会治安防控体系建设的重要组成部分,在预防、发现、控制和打击违法犯罪,提供破案线索,固定违法犯罪证据等方面发挥着人防、物防所不可替代的重要作用。而视频监控系统,已经从初的特殊行业的模拟监控发展到现在的数字化、高清化、智能化、集成化监控,从起初基于本地的小规模监控发展到今天基于网络的大型远程监控系统。未来,高清视频监控升级,市场应用模式或将多元化。
  
  高清概念饱受赞誉,未来应用定将逐步淘汰非主流产品
  
  近两年,高清可以说是监控行业热门话题,业界各大主流厂商都纷纷推出自己的高清产品,尤其是高清网络摄像机更是款型丰富,外围配套设备比较齐全,涌现出各种IP高清系统解决方案,并成为目前高清视频监控应用方案的主流。不可否认,由于IP高清监控方案的实际应用,极大地提高了视频数据承载和应用能力,使视频图像分辨率大幅提升,并具有高度的易扩展性和集中管理等优势。近几年安防行业各类展会中,IP高清监控方案真可谓饱受赞誉。
  
  从2010年初首次接触高清监控概念,到2013年高清监控产品成为主流产品,在这短短的三年中,安防行业发生了重大变化。行业中每天谈论的除了"方案升级"就是"产品替换",一切话题都围绕这高清。监控产品从标清到高清、从模拟到数字,现阶段目标已经实现。
  
  高清监控摄像机种类繁多,找个更优雅的词汇来说就是高清产品已多元化发展。除了国际上公认的网络高清外,其实HD-SDI、960H以及HDCVI都是高清监控的一种表现形式;由于安防行业缺乏统一的标准,也从未有人能给"高清"下一个定义,这是行业乱象也算是高清产品不断推陈出新的动力吧。
  
  至今,数字高清与模拟高清监控产品仍没有脱离这场纷争。而这种现象也一直出现,究竟数字监控何时能取代模拟监控、HD-SDI能否代替IP高清、960H到底是否为高清…无论是行业专家还是媒体,面对这些问题,答案只能是两个字"无解"。
  
  产品"取代"问题在2013年持续了一年,那么在2014年是否还会出现,答案是肯定的。但无论哪种高清产品,无论基于何种技术架构,视频监控总要向前发展,在科技技术日新月异的今天,安防未来应用趋势定将会逐步淘汰非主流产品。
  
  网络发展带来高清监控全新发展模式
  
  随着数字城市建设的广泛推进,视频监控技术面临着一系列的挑战。今年以来,行业龙头企业大举进军安防民用市场,大大促进安防民用化的发展进程。网络监控作为民用监控的主要表现形式必然迎来不一样的未来。安防网络化未来发展或许会更加细分,并会出现新的形式,比如虚拟网络化,即随着大数据的到来,即便没有前端产品,通过数据分析的工具也能实现对各地的监控。除此之外,网络摄像机还可以与物联网、移动设备等结合,出现全新的发展模式。
  
  (一)IP高清摄像机与物联网结合
  
  随着物联网的射频技术(RFID)的成功应用,在未来可以实现RFID与高清视频的无缝结合从而带来很好的实际应用。可以通过IP高清摄像机的COM接口接收射频传输过来的数据,做到图像和射频的结合。举例来说,此项技术可以代替固定打卡、非法人员识别从而有助于改进实际中很多较为繁琐的工作,体现高智能、高技术的价值。
  
  (二)IP高清摄像机与移动设备结合
  
  随着3G技术的普及,以及每台IP高清摄像机都有自己独立的IP地址,可以通过3G网络直接与移动设备进行网络连接,实时传输高清图像,实现无线高清视频的传输。也可以在IP高清摄像机中配置内置的Email、FTP等客户端,IP高清摄像机设备可以通过Email、FTP等方式把报警触发时抓拍的图片或录像发送到移动设备。也可以通过COM口与能连接的SIM卡的设备连接,利用短信、彩信方式下发给指定的手机终端。这样可以做到实时且智能的监控,而仅利用很小的带宽和成本。
  
  (三)IP高清摄像机与智能化结合
  
  因为IP高清摄像机前端即是带有操作系统的,所有在前端上就可以附带很多智能的算法。智能算法可以直接处理从芯片输出的原始图像信息,基于原始图像,做一些恰当的、适合特征场合的应用,比如可嵌入出入口人数统计功能。该功能可通过对摄像机所监控的画面进行分析,自动统计计算穿越重要出入口或指定区域的人或物体的数量。而且在低碳时代,为智能算法与节能环保思想的结合则开辟了另一巨大的市场。在党政机关、学校、企业和大型家居环境,还可采用智能视频分析技术消除巨大的电能浪费与安全隐患,如自动关闭不必要的灯或打开有人办公工作的灯或视需要调整灯光的强度等。
  
  高清监控市场升级,应用模式或将多元化
  
  2014年安防市场发展将面向民用化与安防服务,特别基于运营商网络扶持下,让更多的消费者有能力、有条件购买家庭网络监控产品,同时配套的报警器、门禁等设备也将成为综合选购套装。
  
  国内安防企业已经在全球安防市场站稳脚跟,尽管受到国际知名厂商影响,但国内安防监控设备(前端)已跃居全球。从安防产业属性来看,政府机构仍然是主要客户,并为他们提供系统化的解决方案,未来消费级市场也将增加,但对比庞大的采购项目,仍有些难以应付。
  
  国内安防市场的崛起带来另一个变化-产品价格战。其实,安防产品价格战在国内早已打响,一线厂商纷纷推出超低价的监控摄像机和硬盘录像机,已经让许多小企业面临倒闭风波;如果将这价格战延伸到全球安防市场,似乎也造成了一片混乱。国内安防产品走向国际,引起全球安防产品低价风暴,有利的是让更多的人用得起安防产品,打开底层市场销售渠道;而弊端是产品单价降低迫使安防工程报价降低,但从施工难度和人员搭配上并没有减少,无疑给工程商带来很大压力。
  
  无论如何,单以目前安防市场来看,无论是安防产品模拟到数字的取代,又或是高清到智能化的升级,市场活力充沛。随着高清视频视监控产品在技术上的不断成熟与提高,前后端产品的融合与丰富,更多的高清产品开始应用于各种安防工程项目中。越来越多的项目和工程商开始采用高清数字监控。民用安防不断前行,行业化解决方案挣钱,产品推陈出新,应用方式也多样化;如今安防迈入新拐点,两年之后,安防五年大计令人期待。
  
  ⊙ 具备绿色节能设计
  
  为了保护地球,控制地球温室效应,节能和降低碳排放是考虑高清平台建设的一种重要方面,也是高清平台可持续发展的基础。从系统上分析,高清平台中大量的存储设备是一个能耗“大户”,也是一个损耗“大户”,必须在能耗和损耗两个方面降低系统的碳排放。
  
  具体来说,通过优化设计的存储写入策略及独有的大文件格式,不仅有效地克服磁盘碎片的产生,更是将硬盘年平均故障率(AFR)大幅降低,延长硬盘和盘柜的使用寿命,减少损耗,减少维护费用。通过有效控制硬盘运行时间,除了直接为系统节省大量电能消耗,还能通过硬盘发热的大幅降低,减少机房空调的用电支出。
  
  ⊙ 支持多类别的图像生命周期管理
  
  高清监控平台存储容量大量增加,必须提供精细化的图像资料生命周期管理,以减少存储空间的占用,提高有价值图像的存储周期。平台要结合存储、直播、点播、迁移等业务流程,提供完整的资料管理解决方案,包括暂存资料和重要备份资料的检索、回放、迁移、编目、生命周期管理等,以及对前端众多品牌DVR、NVR资料的实时监看、检索、回放、迁移等。支持海量视频资料的秒级检索及查看,帧精确的同步/异步回放。提供完备的迁移管理方案,支持迁移集群处理,速度调节,断点续传等手段。
  
  ⊙ 支持高品质的图像增强处理技术
  
  高清平台需要尽可能提高高清图像的解码能力,以增加单台工作站能监控的图像数量,同时高清平台需提供强大的图像增强处理技术,能够对实时视频图像、历史视频图像和视频打印图像进行亮度、对比度、饱和度、色度、清晰度的详细调整。通过图像增强处理技术的运用,系统可提供高清晰度、全帧率的高品质动态图像质量。
  
  ⊙ 广泛的设备兼容性
  
  高清平台系统作为一个综合性管理系统,涉及到多种监控设备,如多品牌的IPCAM/DVR/NVR、多种报警设备、多种门禁系统等。平台应采用插件方式实现前端设备驱动、门禁系统接入、解码器等功能模块任意拔插。由容器将插件和核心程序自动组装成完整的平台系统,使平台架构更加开放灵活,更换修改任何插件不会影响已经稳定运行的核心程序和插件,满足软件定制开发和升级扩展的核心技术要求。
























































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。