处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星Exynos+4+Quad四核处理器介绍

三星Exynos+4+Quad四核处理器介绍
来源:电子工程网 时间:2012-07-17
三星Exynos 4 Quad 四核处理器的曝光,要从去年9月说起。当初没人知道具体的细节只知道可能是目前A9构架强的处理器,还有就是2012年这款四核处理器一定会横空出世。不过就在两天前的4月26日,三星在韩国首尔正式发布了这款强四核处理器,我们才得以了解,现在平板电脑一族网将会把所以知道的手资料都告诉大家。

三星的四核产品官方命名为Exynos 4 Quad,实际上就是平板电脑一族网之前报道的Exynos 4412处理器。还未发布的Galaxy S III会率先使用上这颗处理器,但是很多人肯定会有这样的疑问,那就是四核处理器对我们真的有用吗?双核处理器的产品都已经这么快烫手了,四核岂不是要熔化,电池一天会不会一天充8次吗?还好现在有了三星官方给出的资料,总算可以比较详细的知道四核Exynos 4412到底怎么样了。

在 Cortex A9 时代三星一共发布了两代产品,代是Galaxy S II和魅族MX采用的Exynos 4210。第二代有两款,一款是双核的Exynos 4212,一款是四核的Exynos 4412。代产品采用的是45nm工艺制造,由于三星的45nm工艺并不是非常成熟,虽然通过种种努力将Exynos 4210的频率提升到了1.4GHz这个高度,但是这么做的代价也是非常明显的——功耗激增发热明显(这点在魅族MX上就可以看到)。为了更好的发挥出应有的性能,这次三星采用了的32nm HKMG工艺,总体来看Exynos 4212和4412在架构上和Exynos 4210,并没有什么区别,大体上的硬件配置看上去也是一样的,但是32nm工艺上的提升功耗就降了不少。



左边是 GPU 的功耗对比,右边是CPU的功耗对比。图中4210和4212的GPU都运行在266MHz的频率下,而CPU则是4210运行在1.2GHz,4212运行在1.5GHz。结果很明显,不论是CPU还是GPU,32nm HKMG的功耗都比45nm低40%,CPU甚至是在频率高了25%的情况下。1.2GHz的Exynos 4210,CPU满载的平均功耗达到了1.6W,而4212则不到1W,而MX采用的CPU频率高达1.4GHz,因此可想而知,满载功很可能接近2W大关,足足是4212的两倍能耗。

这样的差距在实际上会进一步得到放大。我们知道, 四核 的Exynos 4412并不会跑在1.5GHz,而是1.4GHz,因此四核处理器在达到双核两倍性能的同时,功耗却只有双核的八成。换句话说,四核处理器在实现双核同样性能的时候,大约只需要区区40%的电力,这意味着续航和发热都可能会大大改善。虽然四核的绝对性能对我们而言实际上没有什么太大的意义,但是32nm HKMG带来的功耗降低是非常显著的,即便不为了性能,也有足够的理由去选择。

32nm工艺带来的低功耗,同样也转化到了GPU上,我们知道MX的GPU运行频率大约是233MHz,因此在Exynos 4412上,如果保持同样的GPU功耗,频率可以设定到大约400MHz,从而实现170%的性能。我们也看到了Exynos 4412的一些跑分成绩,的确和Exynos 4210相比有着几乎两倍的表现,而这就是源于GPU频率设置到超过400MHz。

四核的Exynos 4412 处理器 和现在的双核Exynos 4210相比,可以做到同样CPU性能下功耗降低60%,同样功耗的情况下GPU性能提升80%。当然,硬件上的区别还是有的。三星在Exynos 4×12中引入了一个专用图像处理器,可以用来增强手机的拍照画质。当然,这枚ISP的性能和功能是不足以和MX配置的富士通ISP相提并论的,但有总比没有好。此外,Exynos 4×12的HDMI接口从1.3升级到了1.4,从而支持3D视频输出,而解码器也针对这个进行了强化,支持3D视频解码。

总体而言:四核版的Exynos 4412可以看作是双核版Exynos 4210的工艺进化版,或者可以看作是完美形态的Cortex A9处理器。可以预计的是,配备Exynos 4412的手机,很可能功耗反而比Exynos 4210低,续航也更长,发热也更小——因此还是那句话,即便你不需要四核的性能,也应该选择它,因为Exynos 4412不仅仅只有性能。

关于2GB内存:很多人认为四核手机应该标配2GB内存,但实际上一个CPU可以支持的内存大小是有限制的。在Exynos 4210的技术手册里明确提到了,如果要配备LPDDR2内存,那么Exynos 4210处理器只能支持1GB的容量。由于Exynos 4×12和Exynos 4210基本上没有架构上的区别,因此这样的限制很可能并没有改变,因此不论是Galaxy S III还是MX 32/64GB,都只能配备1GB的内存,并不是厂商不愿意或者小气所致。