处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Altera展示基于Intel 14 nm三栅极工艺的FPGA技术

Altera展示基于Intel 14 nm三栅极工艺的FPGA技术
来源:EEWORLD 时间:2014-04-25

    展示基于Intel 14 nm三栅极工艺的FPGA技术,14 nm FPGA测试芯片确认了在使用业界先进的工艺技术时,Altera获得的性能、功耗和密度优势。


 
    2014年4月24号,北京——Altera公司 (NASDAQ: ALTR)今天展示了基于Intel 14 nm三栅极工艺的FPGA技术。基于14 nm的FPGA测试芯片采用了关键知识产权(IP)组件——收发器、混合信号IP以及数字逻辑,这些组件用在Stratix® 10 FPGA和SoC中。Altera与Intel合作开发了业界款基于FPGA的器件,采用了Intel世界级工艺技术以及Altera业界的可编程逻辑技术。
Altera公司研发资深副总裁Brad Howe评论说:“今天的新闻为Altera以及我们的客户树立了重要里程碑。通过在14 nm三栅极硅片上测试FPGA的关键组成,我们在设计早期便能够验证器件性能,极大的加速了我们14 nm产品的推出。”



    Altera有非常全面的测试芯片计划,降低了所有下一代产品首次发布的风险,这包括在产品终投片之前,使用创新的过程改进和电路设计方法验证Altera IP的工作情况。使用多个14-nm器件,Altera在高速收发器电路、数字逻辑和硬核IP模块上不断获得好结果,这些模块都将用在Stratix 10 FPGA和SoC中。


    相对于FinFET技术,Intel的第二代14 nm三栅极工艺切实减小了管芯。结果,Altera下一代FPGA和SoC的性能、功耗、密度和成本优势是前所未有的。


    Intel定制代工线副总裁兼总经理Sunit Rikhi评论说:“Altera和Intel自从2013年宣布建立代工线合作关系以来,共同实现了很多重要的里程碑,今天的发布也是我们与Altera合作的另一标志性事件。使用我们的14 nm三栅极工艺成功展示Altera FPGA技术的功能,实际证明了Altera团队与我们代工线团队出色的工作。”
 
    Stratix 10 FPGA和SoC采用了Intel的14 nm三栅极工艺以及增强高性能内核架构,助力实现通信、军事、广播以及计算和存储市场等领域先进、性能的应用,而且大幅度降低了系统功耗,这些应用包括通信、军事、广播以及计算和存储市场等领域。Stratix 10 FPGA和SoC的内核性能是目前高端FPGA的两倍,其业界款千兆赫级FPGA的内核性能高达1 GHz。对于功耗预算非常严格的高性能系统,Stratix 10器件帮助客户将功耗降低了70%。Stratix 10 FPGA和SoC实现了业界水平的集成度,包括:



· 密度的单片器件,有四百多万个逻辑单元(LE)。

· 单精度、硬核浮点DSP性能优于10 TeraFLOP

· 串行收发器带宽比前一代FPGA高4倍,包括了28-Gbps背板收发器,以及56 Gbps收发器通路。

· 第三代高性能、四核64位ARM Cortex-A53处理器系统

· 多管芯解决方案,在一个封装中集成了DRAM、SRAM、ASIC、处理器以及模拟组件。

前瞻性陈述
    本新闻发布稿含有的与Stratix 10器件相关的“前瞻性陈述”是依照1995年私有安全起诉改革法案所规定的免责条款。请投资者注意,前瞻性陈述具有一定的风险性和不确定性,可能导致实际结果不同于当前预测,包括与产品开发和供货相关的不受限制的声明,引入新工艺节点潜在的风险,对未来产品性能的预测,Altera和第三方的开发技术、生产能力,以及Altera安全和交流委员会档案中讨论的其他风险等,Altera网站上提供档案副本,也可以从公司免费获得该副本。
 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。