处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

消防报警产业已形成 探测技术革新在眼前

消防报警产业已形成 探测技术革新在眼前
来源:互联网 时间:2014-04-24
   报警探测器的灵敏度和可靠性是相互影响的。合理选择报警探测器的探测灵敏度和采用不同的抗外界干扰的措施,可以提高报警探测器性能。采用不同的抗干扰措施,决定了报警探测器在不同环境下的使用性能。了解各种报警探测器的性能和特点,根据不同使用环境,合理配置不同的报警探测器是防盗报警系统的关键环节。消防报警产业已形成,火灾探测技术革新在眼前。

不同应用,不同探测原理

  由于探测原理不同,目前火灾探测器主要可分为下列几种:离子感烟型、光电感烟型、感温型、火焰型探测器。

  离子感烟火灾探测器具有离子腔和放射源,因烟雾颗粒对腔体内离子具吸附作用从而改变电离电流,探测器通过相应电路对电流强弱进行处理,监测烟雾浓度从而判断火灾的发生。离子探测器于本世纪40年代出现,是早发明的烟雾探测装置,其适用于绝大多数场所,但它对环境湿度、清洁度的要求较高,且清洗维护成本高昂,因此近年来使用量已大大减少。

  光电感烟探测器的探测原理基于红外光的散射效应。探测器内设置有发光源和接受器。正常情况下,接受器接受不到光,一旦烟雾粒子进入光电腔,光发生散射,接受器便会接受到符合角度的光线,随之产生相应脉冲电信号并传递至处理电路进行处理,从而判断火警的发生。光电式感烟探测器可靠性高、寿命长,除产生完全黑烟的火灾场所外,适用范围更为广阔,目前已成为市场上常用的火灾探测器。

  感温火灾探测器是早产生的火灾探测器,人类使用的历史已近百年。它通过对现场温度的监测对火灾发出警报。大家知道,火灾发生时,一般都是先散发出浓烟,随后才是温度急剧升高。这样,感温探测器对火灾的探测效果不如感烟探测器敏感,且存在滞后。但感温探测器有其本身的优势,即不存在由于烟雾干扰产生的误报警。因此,感温探测器大多应用于特殊场所,比如车库、厨房、吸烟室、机房等处。

  火焰探测器是利用感应火灾发生时产生的紫外线或红外线进行工作的。火焰探测器对火灾的反应十分迅速,灵敏度极高,但其造价较高,且对安装位置有特殊要求。因此该类设备多用于大空间的重要场所。

  除上述各类火灾探测器外,各类可燃气体探测器在火灾探测中也发挥着十分重要的作用。该类探测器通过对煤气、液化气等可燃气体的泄漏监测,可及时避免潜在火灾的发生。

实例运用,探测器都有什么评价?

  主动红外入侵探测器是众多周界入侵探测器中的一种,不同种类产品具有各自的技术特性及其相应的适用范围,相互之间应该没有可比性和替代性。探测器外部造型不应看出其探测介质的覆盖范围;探测器及其安装的整体构造,不应该为人员攀爬提供便利。探测器安装后的整体结构,应该能承受其应用行业规定级别的冲击而不发生断裂。探测器外壳在受人员肢体击打或人员手持木质物体击打时,不应破损。探测介质有效覆盖范围应该可以防范人力以跳跃、快跑、攀爬、避让等方式通过;此项评价的其他涵义之一是:探测范围小的探测器,不一定防范不严密,反而报警准确率高,而误报警率低。必须可以承受探测区域可能出现的任何种类/级别的电磁变量。

  以85℃/RH(98±2)%为产品高温潮湿实验考核条件;以75℃为通用区域应用产品的高温干热试验考核条件;以-25℃为通用区域/-40℃为北方区域应用产品的低温试验考核条件。另外要求探测器在大雨、浓雾、强烈阳光、强烈水蒸气、大风、大雪等气象条件下,可以正常工作(或者明确列出其不能正常工作的对应特殊气象条件)。产品外观与应用环境必须匹配。在任何应用条件下,产品探测介质对人体健康均应该无任何损害。

  而在火灾探测中,自火灾探测器诞生以来,其实际使用功效一直十分显著,国内关于这方面的例子就不胜枚举。上海南京路上的著名的百货商店是我国较早安装火灾探测器的建筑之一。在1958年8月,1965年3月和1976年5月,百货商店大楼先后三次发生火灾事故。次是地下室油布雨伞在烈日暴晒后,未经散热,堆积自燃起火,当时火灾探测器发出警报,并自动开启?水头将火扑灭;第二次是首层橱窗电动模型灯泡将贴近的可燃布景烤着起火,此时火灾探测器报警,同时自动启动?水系统将火扑灭;第三次火灾发生在8楼服装加工厂的静电植绒车间,由静电火花引起飞绒着火。是次火灾计烧毁机器、生产原料、成品等价值20余万元,而值得注意的是,该楼层恰恰未安装火灾探测器和自动?水头。再比如,1984年,杭州饭店客房内客人吸烟引燃了被褥。由于火灾探测器及时报警,工作人员立即赶到现场,救出了仍在昏睡中的四位客人,并将火扑灭,防止了重大火灾的发生。而如果该饭店内当时未安装火灾探测器,其火灾后果真是难以想象的。

  美、欧、日系产品各有特色

  现阶段,火灾报警探测器及相关设备的生产在世界上已相当普遍,并形成了颇具规模的产业。国际上,根据主要特色的同一性划分,火灾报警探测设备大致以美系、欧系、日系分类。美国SLCTechnologies,inc.公司的CP系列火灾报警探测器是美系产品的代表,该产品以良好的实用性著称:技术成熟、性能稳定、外型美观、性能价格比高;欧系产品的突出特色是大量采用高新技术,但在稳定性与价格方面稍逊。欧系产品可以英国的GENT为代表;日系产品的优势在于系统完整性突出,且价位低廉,但产品技术更新相对滞后,这类产品的典型是NOHMI。这三大系列产品目前在国内经济较为发达地区使用面很广,并占据了绝大部分高档楼宇的消防报警设备市场,这种局面一时还难以改变。

  在我国,火灾报警装置的研究生产从70年代开始,但发展十分迅速。尤其今十几年来,随着国内基建项目的兴起,西安国营二六二厂、上海松江电子设备厂等一大批生产厂先后崛起,国内厂家已达近百家。这些厂家很快占据了国内70%以上的消防报警设备市场,年产探测器的数量也达到了近80万只,由此,国内的消防报警设备产业已形成。

  消防报警产业已形成,探测技术革新在眼前

  根据欧洲和美国报警器市场发展趋势来看,中国的警报器产业仍有很长的路要走。在全球经济低迷的情况下,行业开始将注意力转移到新兴市场。采用数字化、智能化改造的新型红外对射产品红外线幕栏(适应于安装在建筑物窗、阳台探测应用的产品形态)和红外线幕墙(适用于安装在地面、外墙顶部探测应用的产品形态),近年来获得在不同行业高等级周界防范项目的应用,表明其获得市场认可的程度。

  目前,外国品牌的报警器在国内发展已经达到了稳定状态,传统消费者仍然看中了其稳定性和低误报率。国内产品如果要与之抗衡,恐怕还真要费一番心思。依靠本地化的优势,提高产品的售后服务也未尝不可。

  在厂商来看,优质的售后服务无疑是给消费者好的附加值,也是他们维系买家的好方式。与此同时,在价格压力的情况下,厂商必须提供高性价比的产品。也有人说,技术单一的入侵探测器不免会面临被市场所淘汰的局面。这就要求厂商扩大市场整合应用,而不是集中单一的生产产品。

  总之,整个报警系统不再以独立的探测器工作,而是通过网络连接传输到传感器上的信号。火灾探测器产业与建筑业息息相关,而我国的建筑业规模巨大,潜力雄厚,这为我国的消防电子产品行业提供了充分的发展空间。而随着国内一系列消防法规的出台,人们消防意识的进一步提高,国内经济的持续增长,火灾探测器产业必将迎来更大的发展。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。