处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新技术可为40台手机同时隔空充电 可驱动电视

新技术可为40台手机同时隔空充电 可驱动电视
来源:腾讯 时间:2014-04-24

    你一定知道什么是无线充电吧?只需把一台支持此技术的设备放在感应板上,就可以对电池进行充电。这个技术有个缺点,那就是使用过程中需要让设备和感应板保持接触状态。日前韩国科学技术院的一个科学家团队向我们展示了全新的无线充电系统,该系统不仅可以对5米远处的设备“隔空”充电,而且一次多支持40台手机。

这个系统名为“偶极线圈共振系统(Dipole Coil Resonant System,简称DCRS)”。除了手机之外,它的磁场还能为电视和笔记本电脑等更大型的设备提供电源。DCRS是2007年麻省理工学院开发的“对磁共振系统(Couple Magnetic Resonance System,简称CMRS)”的进化版本。

研究人员称,二者的不同之处在于他们的系统支持的范围更远,而且更加有效率。研究团队领导人Chun Rim表示,未来希望看到无线充电能和Wi-Fi热点一样普遍。“就像今天各处都有的Wi-Fi覆盖区域一样,终我们会见到无线充电系统布满餐馆和街道,为我们的电子设备提供无线充电支持。”Chun Rim说道。

目前,DCRS可以同时驱动5米远处的一台LED电视和三台风扇。它在3米距离的的输出功率为1400瓦左右。虽然随着距离的变长功率会减小,但是DCRS依然可以用20kHz的频率输出209瓦的功率,这足以同时为5米处的40台手机充电。

想要让这个系统实现商用,研究人员还要解决多方面的问题。首先,假如房间里的DCRS正在运行,那么只要有人带着信用卡进入房间,这些卡片几乎都会被消磁。另外,因为要在给定的空间内传输电磁波,目前尚不清楚这会对人和宠物产生多大的影响。

当然,如果这个系统真能化为现实,那么我们就可以让手机随时保持有电的状态,同恼人的线缆说再见。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。