处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

嵌入式十大设计趋势 8位出局FPGA下坡(图)

嵌入式十大设计趋势 8位出局FPGA下坡(图)
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-04-23
  • 根据近在《EE Live!》的一项年度调查显示,蓝牙、 FreeRTOS 与多处理等技术在嵌入式系统中的应用持续被看好,而 FPGA 、8位元微控制器( MCU )以及内部或客制的作业系统(OS)则持续下滑。

    这项年度调查采取一个较广泛的观点来看嵌入式系统设计的市场与技术趋势。从今年1月18日~2月21日之间,总共有2,258位工程师参与并回应了这项线上调查。

    大部份的受访者(55%)来自北美,22%的人来自欧洲,亚洲则占14 %。他们分别来自不同的领域,包括工业(33%)、消费性电子(24%)、通讯(22%)、汽车(18%)和医疗(18%)等等。

    以下图集将说明在嵌入式系统设计中的十大开发趋势:

    Wi-Fi占主流,蓝牙迅速崛起

    在嵌入式系统中,搭载 Wi-Fi 技术的比重较排名第二的无线传输技术更高出两倍。但蓝牙正迅速地迎头赶上,特别是蓝牙 4.0/LE/Smart版。出人意料的是,蜂巢式技术似乎正开始走下坡。同时,专用介面的比重也持续下滑,而 6WLoPan 则尚未取得吸引力。

    开放原始码超越商用OS

    从该调查的历史来看,今年开放原始码的OS首次超过了商用 OS 。相较于商用 OS 在整体系统中约占33%,目前使用开放原始码 OS的系统约占36%。

    Android与FreeRTOS为主导

    工程师们在选择所使用的各种开放作业系统时表示, Android和FreeRTOS 是他们的选择。在嵌入式系统中, Android 和 FreeRTOS 的应用即将超过主导多年但近来持续下滑的内部(In-house)/客制(custom)的作业系统。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。