处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

嵌入式系统设计中的十大开发趋势

嵌入式系统设计中的十大开发趋势
来源:互联网 时间:2014-04-23

    根据近在《EE Live!》的一项年度调查显示,蓝牙、 FreeRTOS 与多处理等技术在嵌入式系统中的应用持续被看好,而 FPGA 、8位元微控制器(MCU)以及内部或客制的作业系统(OS)则持续下滑。

    这项年度调查采取一个较广泛的观点来看嵌入式系统设计的市场与技术趋势。从今年1月18日~2月21日之间,总共有2,258位工程师参与并回应了这项线上调查。

    大部份的受访者(55%)来自北美,22%的人来自欧洲,亚洲则占14 %。他们分别来自不同的领域,包括工业(33%)、消费性电子(24%)、通讯(22%)、汽车(18%)和医疗(18%)等等。

以下图集将说明在嵌入式系统设计中的十大开发趋势:

Wi-Fi占主流,蓝牙迅速崛起

    在嵌入式系统中,搭载 Wi-Fi 技术的比重较排名第二的无线传输技术更高出两倍。但蓝牙正迅速地迎头赶上,特别是蓝牙 4.0/LE/Smart版。出人意料的是,蜂巢式技术似乎正开始走下坡。同时,专用介面的比重也持续下滑,而 6WLoPan 则尚未取得吸引力。

开放原始码超越商用OS

    从该调查的历史来看,今年开放原始码的OS首次超过了商用 OS 。相较于商用 OS 在整体系统中约占33%,目前使用开放原始码 OS的系统约占36%。

Android与FreeRTOS为主导

    工程师们在选择所使用的各种开放作业系统时表示, Android和FreeRTOS 是他们的选择。在嵌入式系统中, Android 和 FreeRTOS 的应用即将超过主导多年但近来持续下滑的内部(In-house)/客制(custom)的作业系统。

完整原始码可用

    在选择作业系统时的重要因素是完整的原始码可用。根据这项调查显示,工程师在意是否可提供完整原始码(41%),当然,如果能提供一些技术支援以及免权费就更棒了。

多处理技术成为主流

    这是次,我们看到有一半的受访者表示在其现有设计中使用一个以上的微处理器。事实上,平均每项现有设计所使用的微处理器数目为2.4。

32位元出线,8位元出局

    根据调查显示,8位元MCU应用正缓步而稳定的下滑,取而代之的是32位元持续稳定成长。从工程师回覆在现有设计中所使用的MCU即可看出,这一趋势将在2014年持续发生。

FPGA开始走下坡

    FPGA应用正持续稳步下滑中,从6年前约占45%下降至2013年约为31%的占有率,但预计今年可微幅增加到32%。让我们持续关注,看看今年会发生触底反弹?还是继续下跌。

虚拟化陷入低潮

    从2013年的虚拟化使用情形来看,可以发现它并未受到嵌入式系统设计者的青睐。虚拟化在近的一些设计中已略微下滑,但我们期待它终将可重新取得成长动能。

IoT首度上榜


    多年来,工业控制一直是嵌入式系统的主要应用。今年,物联网(IoT)首度出现在排行之列。通讯与电脑应用开始下滑费性电子、汽车、医疗与电子仪器等领域仍持续成长。

专案时程延迟

    根据受访者表示,所属的嵌入式设计团队规模逐渐缩减,而且也经常无法按照时间表完成排定计划。在2014年,有41%的专案准时或提前完成,但有59%的专案延迟或者被取消。









ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。