处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PI发布PAR38筒灯驱动器的参考设计

PI发布PAR38筒灯驱动器的参考设计
来源:电子工程专辑 时间:2011-09-08
  用于LED照明的高压集成电路业界的Power Integrations公司日前发布一份新的参考设计(DER-281),详细介绍一款能效高达85%的15 W PAR38筒灯驱动器的设计方法,新设计无需使用不可靠的高压大容量电解电容即可实现无闪烁调光。这种创新的调光设计采用了Power Integrations广受欢迎的LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC之一LNK405EG,在不需要牺牲可靠性和效率的情况下,能够兼容大部分可控硅调光器来实现的无闪烁调光。

在过去,典型的可控硅调光器是针对白炽灯而设计的,在达到同等光输出的情况下,白炽灯的功耗比LED灯多出一个数量级。LED灯的低电流要求(特别是在调光时)会导致可控硅意外关断或发生振荡,从而产生令人不舒服的闪烁效应。早一代LED照明设计通过以下方法来解决此问题:在不可靠的大容量电解电容中存储能量,但这会对灯泡寿命造成负面影响;或者让电流连续流入灯泡,但这会造成能源浪费,从而削弱LED照明的主要优势。单级LinkSwitch-PH IC与DER-281中所采用的创新的有源衰减电路和泄放电路相结合,可消除这些缺陷,在实现高效率和长使用寿命的同时提供无闪烁调光。

Power Integrations产品市场经理Andy Smith表示:“早期采用LED照明的消费者经常对灯泡故障感到失望,因为有缺陷的双级驱动器依赖于大容量电解电容的使用。照明系统已成为一种长寿命装置,而不是一次性用品,因此开发一种更为稳健的驱动器系统变得很有必要。我们认为,DER-281中所采用的先进的单级方法符合LED设计师方方面面的要求,因为它效率高、控制准确,并能满足所有PFC及谐波含量标准。此外,它还具有长使用寿命并兼容现有的家用调光器。”