处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

价格/技术问题待解,曲面电视普及挑战大

价格/技术问题待解,曲面电视普及挑战大
来源:新电子 时间:2014-04-21

    曲面萤幕发展挑战仍多。电视及手机品牌商争相发布配备曲面萤幕的产品,已引发产业界热烈讨论,然而,从使用便利性、售价及生产技术的角度观之,此类商品仍存有不少发展难题,有待相关供应链厂商共同克服,才能顺利扩大市场渗透率。

    曲面电视及手机市场起飞将面临重重考验。2014年国际消费性电子展(CES)及全球行动通讯大会(MWC)中,三星(Samsung)、乐金(LG)、索尼(Sony)、夏普(Sharp)、东芝(Toshiba)、Panasonic、TCL、海信、海尔等品牌商竞相展出配备曲面萤幕的电视或手机,成为展会吸睛的焦点(图1)。 

图1 三星与乐金55寸曲面电视比较 资料来源:拓墣产业研究所

    尽管国际品牌大厂一窝蜂发表曲面电视和手机,似乎已揭橥未来高阶电视及手机产品的趋势走向,但若深究此类商品的实用性、价格及可量产性,将会发现要实现商用化仍充满诸多的不确定性。

    拓墣产业研究所资深产业顾问柏德葳(图2)表示,电视与手机品牌商相继发布配备曲面萤幕的产品,并标榜可带来更好的观赏效果,尤其是在33?35度的视角内,可以获得更优的观赏品质,且近距离观看时可减少失真度。然事实上,消费性电子和行动装置品牌商推出曲面电视和手机的目的,系为与搭载传统薄膜电晶体液晶显示器(TFT LCD)萤幕的电视及手机进行产品区隔,以提高终端消费者采购意愿。 

    也因此,无论是三星显示(Samsung Display)、乐金显示(LGD)或友达皆纷纷加快采用主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)和TFT LCD技术投产曲面萤幕,抢攻曲面电视和手机市场。 

    不过,未来面板厂无论系要持续扩大大尺寸或中小尺寸曲面萤幕市场的渗透率,皆须加紧克服使用不便性、技术挑战及单价偏高的三大考验。 

    柏德葳指出,根据韩系电视品牌商技术人员的说法,终端消费者观赏55寸及以上尺寸的曲面电视时,必须较靠近萤幕,观赏距离为4?5公尺(图3),才能感受到眼球至萤幕每一点的距离是一致的,且萤幕两侧的画面较不会失真,换言之,若观看的人数偏多,将较不易突显出曲面萤幕符合人眼曲面的观赏舒适性优势。 

图3 平面及曲面萤幕观赏距离比较 

    至于配备曲面萤幕的智慧型手机,尽管萤幕的弧度与脸庞弧度相近,因此使用时能更服贴,但目前智慧型手机结构与关键元件,如印刷电路板(PCB)、处理器晶片、电池、保护玻璃(Cover Glass)等皆不易弯曲,因此曲面萤幕手机的曲度是固定的,无法摊平成一般平面萤幕手机,对于消费者而言,将导致难以收放入口袋或包包的使用不便性。柏德葳认为,除非智慧型手机可随着消费者的意愿随时可挠曲或摊成平面,否则难以吸引终端消费者采购。 

    除使用便利性之外,曲面萤幕亦须突破重重的技术桎梏,才有机会加速普及。目前三星显示与乐金显示已率先业界发布用于智慧型手机的AMOLED曲面萤幕,其中乐金显示已确定系采用透明塑胶基板投产。若未来韩系面板厂皆采行透明塑胶基板量产AMOLED曲面萤幕,再搭配此显示技术本身自发光、薄膜结构,可无需背光源模组,未来在中小尺寸曲面萤幕市场中可望胜出。不过,若要量产大尺寸AMOLED曲面面板,则须不断改善解析度、可靠度及良率,此有待面板、材料及设备商共同合作,以解决制程难题。 

    有鉴于此,现阶段无论韩国、台湾面板厂皆倾向采用TFT LCD面板开发大尺寸曲面萤幕。然而,尽管TFT LCD技术可大幅降低曲面萤幕生产门槛,且过搭配超薄0.1毫米的玻璃基板或透明塑胶基板,能达到某一程度的弯曲曲率,但仍须配备背光模组才能显示萤幕影像,如此一来,曲面萤幕的背光源模组设计和结构将较传统更为复杂,如何在曲面状态下,维持萤幕亮度均匀将成为供应链厂商一大开发挑战,将不利曲面萤幕终端商品朝更高性价比发展。 

    柏德葳分析,以TFT LCD面板为例,若要能实现可随意调整成平面萤幕,或曲面萤幕模式状态,须采用直下式背光源模组结构设计,并搭配各一组可分别在平面与曲面模式下使用的LED灯条,当在平面模式状态下,即使用平面LED背光源;当在曲面模式下,就使用曲面LED背光源,如此一来,在曲面半径达450毫米之下,可同时兼顾两者模式的均匀亮度。 

    此外,一旦大尺寸TFT LCD曲面萤幕大量量产,可挠式电池、电子元件等需求亦将应运而生,成为相关供应链厂商随即面临的开发课题。 

    另外,曲面萤幕价格过于昂贵亦是造成市场前景不明朗的主因之一。柏德葳分析,现今曲面电视售价甚至高于超高解析度(UHD)电视,遂让终端消费者不易埋单,因此在曲面电视价格与传统1,080p平面电视价格趋近之前,市占将难有起色。

    由于曲面电视于2013年下半年方才问世,且售价偏高,加上现阶段电视品牌商出货量不大,因此须至2014年下半年才能看出市场规模大小;至于行动装置方面,则端视可挠性或可弯折的显示萤幕技术何时成熟,且价格何时媲美1,080p小尺寸面板,市场才有机会起飞。 

可挠式AMOLED面板 技术窒碍难克服

    为实现让终端消费者可摊平或弯折的手机,三星正紧锣密鼓投入可挠式AMOLED面板研发(图4),期加快实现量产目标。 



 




图4 可挠式AMOLED面板量产制程

    不过,柏德葳表示,三星显示原本在5.5代线会有A2厂和A3厂量产及扩厂计划,并在A2厂引进新技术雷射转印法(LITI)制程投产可挠式AMOLED。然实际上,LITI制程似乎需要更多时间去克服相关技术难题。 

    此外,三星亦已延迟5.5代线A3厂的投资,A3厂原本预期将在2013年季启动量产,但至今,A3厂并未有任何投产消息。 

    另一方面,由于2014年三星手机产品对于AMOLED面板需求量看涨,所以A2厂将进行A2E扩产计划,但仅为玻璃式AMOLED面板,并非可挠式产品。 

    总的来说,短期内曲面电视及手机的实用性、售价及量产技术仍面临重重挑战,将使曲面电视或手机的发展增添变数。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。