处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

移动电视的未来:LTE广播技术有望改善体验

移动电视的未来:LTE广播技术有望改善体验
来源:互联网 时间:2014-04-19

    很难想象,在无人机和可穿戴设备迸发的今天,无缝移动电视技术仍然是一个白日梦。虽然在某些环境下我们可以使用移动互联网和视频点播服务取代它,但是比如在没有WIFI、移动信号不稳定的高速火车上,无缝移动电视可能是的娱乐解决方案。

    当然,并非所有市场都是这样。比如我们的邻国日韩,它们的手机旺旺具有伸缩性天线,可以在任何地方观看电视节目;但在西方市场则很罕见,而国内的CMMB移动电视基本上也处于鸡肋的形态。那么,移动电视技术是否会在全球普及呢?

    事情可能很快就会发生变化。随着高通等芯片制作商的LTE广播技术,我们可以期待一个更美好的移动电视未来,下面一起来了解一下。

为什么说移动电视是必要的

    正如前面所说的,移动互联网并非是万能的。比如一些直播体育赛事,在数据信号不好的地方往往会出现卡顿、延时情况,只有电视直播能够保证流畅的观赏效果,尤其是在设备密集的地区。在今年2月,德国沃达丰通过与爱立信、高通和三星等移动巨头的合作,成为欧洲首家测试LTE广播技术的公司,直播了德甲足球联赛中的一场,获得了巨大的成功。

    LTE广播技术带来了一种非常全面的移动电视直播体验,不仅能够与有线电视实时同步播放,还可以在比赛现场选择多种不同的镜头角度,并观赏视频内容,或是实现类似画中画的多画面同时播放。

    此后,在2月美国的超级碗联赛中,运营商Verizon也使用LTE广播技术,在三星Galaxy Note 3上实现了现场场馆中的移动电视服务。

LTE广播相比无线流媒体的优势

    虽然我们可以使用智能手机的移动数据网络或是WIFI来观看在线视频,但体验与LTE广播是不一样的。首先,如果你在人群密集的环境下,数据网络及WIFI的信号和传输速度会受到基站负荷影响,有可能发生掉线、缓冲现象;而LTE广播则能通过信号塔向网络中的设备不间断地发送信号,也就是说你不会“被掉线”。当然,由于使用了LTE标准,带宽自然也不是问题,所以不会出现流媒体画质不佳、经常缓存的情况。

    事实上,这种专门针对设备密集环境所设计的技术,极有可能改变移动电视未来的使用体验,它的创建成本也非常低廉,已经被无缝集成到LTE 4G标准中,运营商不需要再另行创建专用网络。至于终端,部分高端的高通Snapdragon处理器已经集成了该功能,也就是说如果你有一款高端Android手机,基本上无需升级,只要等待运营商推出相关服务并下载相关应用程序即可。

    另外,使用LTE广播无需数据流量费用,只需支付使用费即可,同时它也又能够承载高清甚至4K视频。

移动电视的未来

    显然,从技术层面来看,LTE广播非常具有前景,由于目前世界各国都已经或是开始建造LTE 4G网络,所以信号覆盖、终端数量都不是大问题,关键的部分在于运营商的服务。

    在很多国家和地区,移动电视服务始终没有推广开来,与运营商的服务质量和内容有密切关系。诸如国内的CMMB数字移动电视,不仅画质低、信号覆盖一般、包月费用不菲,也缺乏针对移动端的体验内容,仅仅是复制有线电视台,所以用户宁愿使用流媒体应用。

    所以,即便未来LTE广播技术已经能够覆盖全世界,但如果要想成功推广移动电视,运营商需要拿出更好的解决方案,包括内容、价格、卖点、合适的合约购机计划等等,才有可能让移动电视凤凰涅槃。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。