处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

东芝选择风河模拟技术用于开发图像识别系统芯片

东芝选择风河模拟技术用于开发图像识别系统芯片
来源:EEWORLD 时间:2014-04-17


 
【新闻要点】
· 东芝已经使用Wind River Simics平台开发用于图像识别系统芯片高级驾驶员辅助系统的应用软件
· Wind River Simics 技术让东芝及其客户获得了加速软件开发平台的强大功能
· 与东芝以前使用的模拟解决方案相比,Simics 的性能高出两倍以上。





   
    的智能互联系统嵌入式软件提供商风河®公司近日宣布, 东芝公司已经使用Wind River Simics®平台 开发用于图像识别系统芯片(SoC, System- on- Chip)的汽车应用软件。通过提供全系统模拟功能以及突破性的开发技术,Simics能够帮助汽车制造商提高其软件开发流程的速度和效率,从而提高生产力。


   
    东芝公司的TMPV75系列图像识别系统芯片适用于具备汽车视频摄像头的高级驾驶员辅助系统(ADAS,Advanced Driver Assistance Systems)。这些系统芯片能够处理多个摄像头采集到的图像数据,检测并且识别对象及其移动情况,从而帮助或者提醒驾驶员。


   
    汽车电子系统正在变得越来越复杂,联网程度越来越高,对汽车设备的要求也日趋复杂,汽车设备软件开发工程周期发生延迟的风险因之大幅增加,在开发和测试过程中能够节省资金和时间就成为一项重大优势。作为一个全系统模拟器,Simics可模拟任何类型系统,并且更快速地预测障碍,更轻松地进行测试,因而可以克服调试复杂度的更高挑战。通过使用Simics,客户能够加快其模拟进程,获得新的灵活性,从而限度降低开发过程风险并控制潜在成本的上升。


   
    东芝集团半导体&存储器产品公司电子设备&存储器销售中心技术营销部总经理助理Kazuteru Saginao说:“高级汽车应用的复杂性和诸多风险会延缓开发进程。此外,软件在汽车环境中的重要性与日俱增,也进一步增大了这种复杂性。Wind River Simics为我们提供了克服开发挑战的能力,风河公司在汽车市场长期耕耘所积累的专业知识格外增加了我们的信心。”


   
    风河公司副总裁兼Simics总经理Michel Genard说:“随着汽车的功能越来越丰富,软件的重要性也在不断上升。软件已经几乎成为每一个嵌入式系统的关键组成部分。就复杂的汽车应用市场而言,能够提高效率和速度已然成为一项竞争优势。Wind River Simics能够为Toshiba这样的客户提供强大的支持,从而彻底改变并加快其开发进程。通过使用Simics,可以实现更快的开发速度和测试,并克服开发过程中遇到的问题。东芝公司的客户能够缩短产品上市时间,提高代码质量,同时控制好成本。”


   
    Simics能够帮助开发团队改变开发方式,以更快的速度发现并且解决问题,在提供优质产品的同时,缩短产品上市时间。通过使用诸如故障注入、系统内元件检查、精确可重复的反向执行等Simics独有技术,使测试和调试时间能够大幅提前,效率也会大幅提高。此外,通过提供全系统模拟共享访问、快照功能以及更大的灵活性,Simics还显著提高了不同位置之硬件、软件以及QA团队间的效率和协作水平,帮助所有团队成员实现步调一致。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。