处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星和LG Display开发全新的RGBW 技术面板

三星和LG Display开发全新的RGBW 技术面板
来源:EEWORLD 时间:2014-04-16

    RGBW技术之4Kx2K电视面板具有低成本与低耗电等好处, 惟消费者接受度仍有待观察。


    NPD DisplaySearch上海办公室,2014年4月15日---随着全球供应的增长,4K电视市场出货量预计将从2013年的160万台增至2014年的1,230万台。根据NPD DisplaySearch全球电视出货量和预测季度报告(Quarterly Global TV Shipment and Forecast Report)显示,到2017年4K面板在50’’及以上液晶电视中的占比将达到93%,这与之前FHD占领液晶电视市场的情形类似,FHD在5年间占领了90%的40’’及以上液晶电视市场。如果4K电视面板也能成功用于较小型尺寸(如40’’),那么在商品化与激烈的市场竞争推动下,4K电视将发展得更加快速。但是,由于观看距离的不同,4K面板的优势和价值在50’’及以上的电视中更容易体现,而40-49’’电视则较难体现4K的优势。更何况消费者对于40-49’’电视的价格带更为敏感。因此在推动相对小型尺寸如40”-42” 液晶电视的4K规格与价格该如何权衡值得关注。


    NPD DisplaySearch液晶电视分析总监杨静萍表示:“得益于较低的价格和相对齐全的产品线,中国毫无疑问将继续引领2014年全球4K电视的出货量。在中国,4K面板不仅在50’’及以上电视中应用,它也同样应用于40-49’’电视。总体来说,中国4K电视的平均销售价格(ASP)比其它区域低了近72%。虽然消费者对4K电视的接受度和反响仍有待观察,但这丝毫不影响今年面板厂商和电视品牌厂商,尤其是中国电视品牌厂商制定激进的出货目标。”


    然而, 今年4K面板的竞争将发生巨大的变化。杨静萍表示:“为了降低4K面板成本,面板厂商开发了一种4K规格面板,称为RGBW或Green UHD,并将于2014年二季度开始出货。”正如NPD DisplaySearch在大尺寸TFT LCD产品蓝图季度报告(Quarterly Large-Area TFT LCD Product Roadmap Report )中所述,三星电子和LG Display开发了一款名为RGBW的低成本4K面板,并计划将该产品重点销往中国市场,试图与群创光电、华星与友达等相抗衡。
那么什么是RGBW?它与传统的4K面板有何不同?又为何称之为Green UHD或Green Plus UHD?

图一、各种4Kx2K面板技术对比

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。